Tech Library Products & Technologies (-) Applications & Cases Solution Guides Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name Durchsichtige Leitende Folien (-) EMV-Bauelemente Induktivitäten (Spulen) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Kondensatoren Schirmungsfolien / Magnetfolien Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 Automobilindustrie (-) ICT Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Unterhaltungselektronik Wearables Facet Tech Note List Application Category 2020 2018 2015 Facet Tech Note List Published on Date Applications & Cases Dez. 2020 [Application Note] Produkte für Server-Stromversorgungsschaltungen und Datenleitungsprodukte Mit der Verbreitung von Cloud-Computing und Smartphones und der Einführung von 5G im Jahr 2020 nimmt die im Internet bewegt Datenmenge zu, da zu den vorhandenen Dokumenten, Bildern und Audiodaten weitere hochvolumige Video- und Spieldaten hinzukommen. Darüber hinaus entwickeln sich Technologien weiter, wie das Beispiel der KI zeigt, und es findet eine digitale Transformation (DX) statt, die sich aus der Verwendung großer Datenmengen und dem Internet der Dinge (IoT) ergibt. Um diese Fortschritte zu ermöglichen, wird jedoch eine große Anzahl an Hochleistungsservern benötigt, die große Datenmengen verarbeiten können. In Verbindung mit der erhöhten Leistung von Prozessoren und verschiedenen Arten von ICs sind höhere Taktgeschwindigkeiten der Stromversorgungs-ICs auf Serverplatinen, hohe Stromeinsparung, Miniaturisierung, Maßnahmen gegen Rauschen in Datenleitungen und Maßnahmen gegen Überspannungen zu dringenden Themen geworden. Hier stellen wir TDK-Produkte vor, mit denen diese Probleme angegangen und gelöst werden können. Dazu gehören die Ferrit-Leistungsinduktoren der VLBU-Serie, die mit den hocheffizienten Anforderungen von VR13- und VR14-Anwendungen kompatibel sind, die DC/DC-Wandler der FS-Serie mit eingebettetem μPOL™, Lösungen, welche die ALT-Serie von Pulsübertragern oder die ALC-Serie von Gleichtaktfiltern und -drosseln sowie Chip-Varistoren und keramische Transienten-Überspannungsunterdrücker verwenden, die zum Überspannungsschutz eingesetzt werden. Mit der Verbreitung von Cloud-Computing und Smartphones und der Einführung von 5G im Jahr 2020 nimmt die im Internet bewegt Datenmenge zu, da zu den vorhandenen Dokumenten, Bildern und Audiodaten weitere hochvolumige Video- und Spieldaten hinzukommen. Darüber hinaus entwickeln sich Technologien weiter, wie das Beispiel der KI zeigt, und es findet eine digitale Transformation (DX) statt, die sich aus der Verwendung großer Datenmengen und dem Internet der Dinge (IoT) ergibt. Um diese Fortschritte zu ermöglichen, wird jedoch eine große Anzahl an Hochleistungsservern benötigt, die große Datenmengen verarbeiten können. In Verbindung mit der erhöhten Leistung von Prozessoren und verschiedenen Arten von ICs sind höhere Taktgeschwindigkeiten der Stromversorgungs-ICs auf Serverplatinen, hohe Stromeinsparung, Miniaturisierung, Maßnahmen gegen Rauschen in Datenleitungen und Maßnahmen gegen Überspannungen zu dringenden Themen geworden. Hier stellen wir TDK-Produkte vor, mit denen diese Probleme angegangen und gelöst werden können. Dazu gehören die Ferrit-Leistungsinduktoren der VLBU-Serie, die mit den hocheffizienten Anforderungen von VR13- und VR14-Anwendungen kompatibel sind, die DC/DC-Wandler der FS-Serie mit eingebettetem μPOL™, Lösungen, welche die ALT-Serie von Pulsübertragern oder die ALC-Serie von Gleichtaktfiltern und -drosseln sowie Chip-Varistoren und keramische Transienten-Überspannungsunterdrücker verwenden, die zum Überspannungsschutz eingesetzt werden. EMV-Bauelemente Induktivitäten (Spulen) Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Übertrager EMV-Bauelemente Temperatursensoren (NTC) Überspannungsschutz Chip Beads Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors Impuls-Übertrager und LAN Module SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren) µPOL™ Eingebettete DC-DC-Wandler Applications & Cases Dez. 2018 [Application Note] Recommended Products for Use with Class-D Amplifiers (Noise Suppression Filters, Inductors for LPFs, ESD Notch Filters) Class-D amplifiers, which are used in devices such as smartphones and audio equipment, have the advantages of being compact and highly efficient, but crucially require countermeasures against noise generated by their high-speed switching. TDK has an extensive lineup of products which can provide effective noise countermeasures while ensuring high sound quality and without affecting signals. This article describes the applications and effectiveness of these products in speaker lines for various devices which use Class-D amplifiers. Class-D amplifiers, which are used in devices such as smartphones and audio equipment, have the advantages of being compact and highly efficient, but crucially require countermeasures against noise generated by their high-speed switching. TDK has an extensive lineup of products which can provide effective noise countermeasures while ensuring high sound quality and without affecting signals. This article describes the applications and effectiveness of these products in speaker lines for various devices which use Class-D amplifiers. EMV-Bauelemente (Überlastschutz) Entstörfilter Kerbfilter mit ESD-Schutzfunktion Applications & Cases Juli. 2015 [Application Note] Ultra-small common mode filter package can reduce footprint in half TDK has developed TCM0403R common mode filters, which have realized a significant size reduction compared to the existing thin-film common mode filters. This size reduction was made possible through the application of unique thin-film processing techniques, developed for HDD heads. These filters are ideal as a noise suppression measure in mobile devices such as smartphones and tablets, for which conservation of space is demanded. TDK has developed TCM0403R common mode filters, which have realized a significant size reduction compared to the existing thin-film common mode filters. This size reduction was made possible through the application of unique thin-film processing techniques, developed for HDD heads. These filters are ideal as a noise suppression measure in mobile devices such as smartphones and tablets, for which conservation of space is demanded. EMV-Bauelemente