Tech Library Products & Technologies Applications & Cases Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name EMV-Bauelemente Ferrite und Zubehör HF-Komponenten Induktivitäten (Spulen) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Kondensatoren (-) Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Stromversorgungen Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 Automobilindustrie ICT Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Others Unterhaltungselektronik Wearables Facet Tech Note List Application Category 2022 2021 2020 2019 (-) 2018 2017 2016 Facet Tech Note List Published on Date Applications & Cases Dez. 2018 [Application Note] Gut gerüstet für Industrie 4.0 Der weiter steigende Automatisierungsgrad, die Digitalisierung einschließlich des Industrial Iot (IIoT) und hohe Energieeffizienz bestimmen die Industrie 4.0. TDK präsentiert dafür ein breites Spektrum innovativer EPCOS und TDK Schlüsselbauelemente. Der weiter steigende Automatisierungsgrad, die Digitalisierung einschließlich des Industrial Iot (IIoT) und hohe Energieeffizienz bestimmen die Industrie 4.0. TDK präsentiert dafür ein breites Spektrum innovativer EPCOS und TDK Schlüsselbauelemente. Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Kondensatoren Schutzbauelemente Folien-Kondensatoren Keramische Kondensatoren Piezoelectric actuatoren for haptic feedback Überspannungsschutz AC-Folien-Kondensatoren inkl. Motor Run CeraLink®-Kondensatoren Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC) PowerHap™ Aktuatoren ThermoFuse-Varistoren Applications & Cases Okt. 2018 [Application Note] Heiß-kalt kombiniert Leistungsstarke Lasten sind beim Einschalten für Sicherungen und Bauelemente ein großer Stressfaktor, da hierbei sehr hohe Ströme fließen. Um diese zu vermeiden, bietet TDK keramische EPCOS Einschaltstrom-Begrenzer auf der Basis von NTC- und PTC-Thermistoren, die auch kombiniert eingesetzt werden können. Leistungsstarke Lasten sind beim Einschalten für Sicherungen und Bauelemente ein großer Stressfaktor, da hierbei sehr hohe Ströme fließen. Um diese zu vermeiden, bietet TDK keramische EPCOS Einschaltstrom-Begrenzer auf der Basis von NTC- und PTC-Thermistoren, die auch kombiniert eingesetzt werden können. Schutzbauelemente Überlastschutz PTC-Einschaltstrombegrenzer Products & Technologies Okt. 2018 [Produkt-Übersicht] Kompakter Überspannungsschutz mit integrierter Sicherung Die TDK Corporation hat ihre Produktfamilie EPCOS ThermoFuse™ aus Varistoren mit Überspannungsschutz um die neuen kompakten Serien NT14 und NT20 erweitert. Mit ihren geringen Abmessungen passen die neuen ThermoFuse Bauelemente in vorhandene Platinen-Layouts. Die TDK Corporation hat ihre Produktfamilie EPCOS ThermoFuse™ aus Varistoren mit Überspannungsschutz um die neuen kompakten Serien NT14 und NT20 erweitert. Mit ihren geringen Abmessungen passen die neuen ThermoFuse Bauelemente in vorhandene Platinen-Layouts. Schutzbauelemente Überspannungsschutz ThermoFuse-Varistoren Applications & Cases Sep. 2018 [Application Note] How to Use NTC Thermistors for Inrush Current Limiting TDK has an extensive lineup of inrush current limiting NTC thermistors available. This article describes various example applications of these products, used for ICL (inrush current limiting) purposes to easily and effectively suppress inrush current. TDK has an extensive lineup of inrush current limiting NTC thermistors available. This article describes various example applications of these products, used for ICL (inrush current limiting) purposes to easily and effectively suppress inrush current. Schutzbauelemente Applications & Cases Aug. 2018 [Application Note] How to use PTC thermistors as current protection One of the properties of PTC thermistors is that when an excessively large current flows, they generate heat by themselves and become highly resistive. With this property, they are used as overcurrent protection devices. This article describes applications for inrush current limiting, overcurrent protection and telecom application. One of the properties of PTC thermistors is that when an excessively large current flows, they generate heat by themselves and become highly resistive. With this property, they are used as overcurrent protection devices. This article describes applications for inrush current limiting, overcurrent protection and telecom application. Schutzbauelemente PTC-Thermistoren für Telekom-Anwendungen PTC-Thermistoren für Überlastschutz Applications & Cases Aug. 2018 [Application Note] How to use PTC limit temperature sensors PTC thermistors have the property that their resistance rises significantly when a certain temperature is exceeded. This property makes them suitable for use as temperature protection devices that detect defined high temperatures to protect circuits from overheating. TDK offers various types of PTC limit temperature sensors and motor protection sensors that incorporate PTC thermistors and serve as temperature protection devices. This article describes typical applications of such sensors. PTC thermistors have the property that their resistance rises significantly when a certain temperature is exceeded. This property makes them suitable for use as temperature protection devices that detect defined high temperatures to protect circuits from overheating. TDK offers various types of PTC limit temperature sensors and motor protection sensors that incorporate PTC thermistors and serve as temperature protection devices. This article describes typical applications of such sensors. Schutzbauelemente Applications & Cases Juli. 2018 [Application Note] How to Use ESD/surge Protection Devices : Disk Varistors Varistors can be used as suppressors to protect devices and circuits from transient abnormal voltages including an ESD (electrostatic discharge) and a lightning surge. For protection from a relatively large surge current (100A to 25kA), leaded disk varistors and SMD disk varistors are suitable. For protection from a larger surge current (approximately 25kA or more), block varistors, and strap varistors are suitable. Varistors can be used as suppressors to protect devices and circuits from transient abnormal voltages including an ESD (electrostatic discharge) and a lightning surge. For protection from a relatively large surge current (100A to 25kA), leaded disk varistors and SMD disk varistors are suitable. For protection from a larger surge current (approximately 25kA or more), block varistors, and strap varistors are suitable. Schutzbauelemente Block-Varistoren Laschen-Varistoren SMD Scheibenvaristoren (CU) Applications & Cases Mai. 2018 [Application Note] How to Use ESD/surge Protection Devices : SMD Varistors SMD or chip varistors are voltage-dependent resistors based on ceramic multilayer technology. They are widely used to protect electronic circuits in consumer devices and telecom, industrial and automotive applications against transient overvoltages, such as electrostatic discharges (ESD) and surge transients. SMD or chip varistors are voltage-dependent resistors based on ceramic multilayer technology. They are widely used to protect electronic circuits in consumer devices and telecom, industrial and automotive applications against transient overvoltages, such as electrostatic discharges (ESD) and surge transients. Schutzbauelemente Applications & Cases Mai. 2018 [Application Note] The Optimal Applications for Chip Varistors for ESD Countermeasures Chip varistors have both surge absorption capabilities and noise suppressing effects. Chip varistors have both surge absorption capabilities and noise suppressing effects. Schutzbauelemente Applications & Cases Apr. 2018 [Application Note] Chip Varistors Prevent Damage of Electronics from Electrostatic Discharge TDK’s chip varistors in the AVR series, which are made with our own materials, feature high resistance to repeated surges. Products that substitute Zener diodes in compact devices such as solenoid valves and stepping motors, which are rapidly and frequently turned on and off, are also available. TDK’s chip varistors in the AVR series, which are made with our own materials, feature high resistance to repeated surges. Products that substitute Zener diodes in compact devices such as solenoid valves and stepping motors, which are rapidly and frequently turned on and off, are also available. Schutzbauelemente Seitennummerierung Aktuelle Seite 1 Seite 2 Nächste Seite Next › Letzte Seite Last »