お問い合わせ

よくあるご質問

Q.チップビーズはEMC対策製品として、どこに使うと効果的なのでしょうか?

EMC対策製品 >  EMC対策製品 >  チップビーズ

A. チップビーズは、ノイズの放射源となりやすい伝送線路に直列に挿入することにより容易にノイズ除去効果が得られる素子で、その利便性からさまざまな機器で広く利用されています。EMC対策が必要な信号ラインや電源ラインに直列に挿入する事で、ノイズ除去効果が期待できます。 TDKのチップビーズは超小型の製品や、GHz帯域で高いインピーダンスが得られるギガスパイラ構造の製品、電源ラインの大電流にも対応できる製品、車載用途としてAEC-Q200に準拠した製品など多くの製品をラインナップしています。

このFAQはお役に立ちましたか? 役に立った役に立たなかった

関連FAQ一覧