お問い合わせ

よくあるご質問

Q.コンデンサ(積層型リード付きコンデンサ)の電流が許容リプル電流値を超える場合、どのようなリスクが考えられますか。

コンデンサ(キャパシタ) >  セラミックコンデンサ >  積層型リード付きコンデンサ

A. 自己発熱が20℃を超えることを意味します。このような大きなリプル電流が生じるケースとして電源回路での使用が想定されます。通常、周囲には電源IC, トランスなどさらに発熱の多い部品が搭載されています。 したがって、自己発熱とあいまってコンデンサの温度が、使用温度上限を超えてしまう危険性があります。使用温度上限を超えたコンデンサの継続的使用は、静電容量の低下だけではなく、コンデンサの寿命劣化を加速し、最悪の場合ショート故障につながります。 許容リプル電流値以下でコンデンサをご使用ください。


>>積層型リード付きコンデンサ製品サイト

その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本Webサイトよりお問い合わせください。

このFAQはお役に立ちましたか? 役に立った役に立たなかった

関連FAQ一覧