お問い合わせ

よくあるご質問

Q.電源用EMCフィルタは電源高調波対策として効果ありますか?

EMC対策製品 >  EMC対策製品 >  電源ライン用EMCフィルタ

A. 電源高調波は基本波の40次(2.4kHz)までの周波数が規制対象で、電源ライン(ディファレンシャルモード)に数mHのインダクタンスが必要ですが、電源用EMCフィルタは150kHzから30MHzの周波数対策用として設計されており、ディファレンシャルモードでのインダクタンス成分は数十μH程度であるため、電源高調波対策としての効果はあまりありません。

このFAQはお役に立ちましたか? 役に立った役に立たなかった

関連FAQ一覧