お問い合わせ

よくあるご質問

Q.銘板シールの定格電圧と仕様規格書の違いについて教えてください。

電源 >  スイッチング電源 >  AC入力電源(AC-DCコンバータ)/ DC入力電源(DC-DCコンバータ)

A. 電源(銘板)に表記されている入力範囲は、安全規格申請時の値となり、この範囲内で使用する場合、安全規格の認定を受けております。
また、カタログなどで記載されている仕様規格は弊社が動作保証している入力範囲となります。従って、電源(銘板)に表記されている範囲外で使用した場合、安全規格は外れますが、仕様規格内での使用は保証しております。

このFAQはお役に立ちましたか? 役に立った役に立たなかった