お問い合わせ

よくあるご質問

Q.絶縁型オンボード電源の±2出力製品について、各出力の負荷電流が均等ではないのですが、問題ないですか?

電源 >  スイッチング電源 >  AC入力電源(AC-DCコンバータ)/ DC入力電源(DC-DCコンバータ)

A. 出力電圧が大きく変動する場合がありますのでご注意ください。±2出力製品は、小型化のため、+Voutと–Vout間の電圧を次図のような回路にて制御することで出力電圧を安定化させております。

図1
図1
各出力電圧を個別に安定化制御しておりませんので、各出力の電流値によって出力電圧が変動してしまいます。各出力の負荷電流が不均等で出力電圧精度が要求される場合には、単出力のコンバータを組み合わせてご使用されることをおすすめします。

このFAQはお役に立ちましたか? 役に立った役に立たなかった