お問い合わせ

よくあるご質問

Q.並列運転(バックアップ)時のダイオードの選定方法について教えてください。

電源 >  スイッチング電源 >  AC入力電源(AC-DCコンバータ)/ DC入力電源(DC-DCコンバータ)

A. 選定の目安としましては、
(1)せん頭繰り返し逆電圧は、電源の出力定格電圧の2倍以上
(2)平均出力電流は、電源の出力定格電圧以上
(3)順方向電圧のなるべく低いダイオード(例:ショットキータイプ)
なお、ダイオードは単独で使用しますと素子が熱破壊する場合がありますので、放熱器等冷却には十分注意して、素子の温度がメーカーの指定した範囲以下であることを確認してください。
(当社製品の逆流防止モジュールRP-60-20などをご利用ください。)

このFAQはお役に立ちましたか? 役に立った役に立たなかった