Attracting Tomorrow TDK

FAQよくあるお問い合わせ

どのように使用したらよいですか?

使用前は、ループに金属片等の付着がないか確認してください。

左右両方から装着及び脱着が可能です。留め具の根本とアクセサリー部を指で持ち、水平に引っ張ってください。ループ部分のみを引っ張ったり、留め具部分を折り曲げたりしないでください。

アクセサリー部が下に来るように装着してください。

※ 詳しくは取扱説明書をお読みください

同極配列した磁束の動きと異曲配列した磁束の動き

お手入れの方法は?

汗・皮脂・汚れなどが付着したままのご使用は劣化の原因となりますので、水又はぬるま湯で全体を軽く洗い流して、水気を拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。石鹸や洗剤での洗浄及び漂白剤の使用は劣化や色落ち・変色の原因となります。

用具(スポンジ、たわし、歯ブラシなど)を使用して洗うと、ループやアクセサリー部の表面に傷がつくおそれがあります。柔らかい布または手洗いをおすすめします。

洗濯機・乾燥機・電子レンジ等で洗浄及び乾燥をさせないでください。

保管条件と保管場所は?

直射日光を避けた所に保管してください。

高温状態(車のダッシュボードなど)や、湿度の高い所(浴室など)で保管しないでください。

長時間濡れた状態や水に漬けた状態で放置しないでください。

色移りの可能性がある為、濡れた衣服等と一緒に放置しないでください。

入浴や温泉浴、プール・海水浴時はつけていいですか?

劣化の原因となりますので、取り外してください。シャンプーやボディーソープ、入浴剤、海水、温泉成分などによるループやアクセサリー部の劣化及び色落ち・変色をする恐れがあります。石鹸やシャンプーなどが付着した場合は、水やぬるま湯で洗い、よくすすいでください。すすいだ後は、水分をよく拭き取ってください。

用具(スポンジ、たわし、歯ブラシなど)を使用して洗うとループやアクセサリー部の表面に傷がつくおそれがありますので、柔らかい布もしくは手洗いをおすすめします。

サウナで使用できますか?

サウナでの使用はできません。やけどの恐れがあります。同様に、火気のそばなど温度の高いところでは使用しないでください。

就寝時につけても大丈夫ですか?

問題ありません。ただし、電気毛布・ホットカーペットなど長時間にわたって、磁石やアクセサリー部が熱を帯びた状態になる器具との併用はお避けください。

体に発熱があるときはどうしたらいいですか?

38℃以上の熱がある場合や、体調不良の場合はご使用を控えてください。

妊娠していますが使用できますか?

妊娠初期の不安定期又は出産直後の方は、ご使用をご遠慮ください。また妊娠中のご使用に関してはご使用前に医師にご相談ください。

他の磁気治療器と一緒に使用したり、2本重ねて装着しても大丈夫ですか?

磁気治療器を重ねて使用する事はしないでください。

ペースメーカを使用している人が、使用しても大丈夫ですか?

心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または、脳脊髄液短絡術式用可圧式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。

中の磁石を取り出して使用したいのですが?

中の磁石を取り出さないでください。機器の分解・改造はしないでください。

アクセサリー部に他の物を取りつけたいのですが?

アクセサリー部は、当社が指定する製品以外は取りつけないでください。

着用したままパソコン・スマートフォン・腕時計等をしても大丈夫ですか?

携帯電話・スマートフォン・パソコン・腕時計等に直接触れる事が無ければ問題ありません。ただし、磁気の影響を受けるものに磁石部分を密着させないでください。データ等の破損の恐れがあります。

磁気カードの近くにおいて大丈夫ですか?

時計・磁気カードのそばに置くと、データ破損の可能性があります。

エポールを修理してほしいのですが?

長きにわたり、弊社製品をご愛顧頂き誠にありがとうございます。誠に残念ながらエポールシリーズは2012年3月に全製品を終息しております。交換及び修理につきましても、既に終了しております。ご了承頂きますようお願い致します。