联系我们

常见问题

Q.电容器的测量 (3):Cp或Cs有何不同?

电容器 >  陶瓷电容器 >  积层贴片陶瓷片式电容器/ 积层带导线陶瓷电容器

A. 阻抗分析仪表可以测量称作Cp的并联电容或称作Cs的串联电容4。电路模式将取决于电容器的电容值(图1)。

当C小而阻抗大时,C和Rp之间的并联阻抗将会明显高于Rs。因此用于测量电容量的仪表设置应为Cp。当C大而阻抗小时,C和Rp的并联阻抗不太大。因此,仪表设置应使用Cs来测量电容量。选择阻抗设置的一个好的经验规则是,对大于10kΩ的电容器阻抗值使用Cp,对小于10Ω的使用Cs。


图1: 阻抗等效电路


>>积层贴片陶瓷片式电容器
>>积层带导线陶瓷电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店,或通过本网站进行咨询

该FAQ是否对你有所帮助? 有帮助没有帮助

相关FAQ标题