联系我们

常见问题

Q.电容器的测量 (7):如何能准确测量Q?

电容器 >  陶瓷电容器 >  积层贴片陶瓷片式电容器/ 积层带导线陶瓷电容器

A. Q(Quality Factor,质量因数)是电容器用作理想纯电容器的量度标准6。它是DF(Dissipation Factor,耗散因数)的倒数。Q通常电容值在330pF以下时オ会关心Q値的大小。

通过利用精密电感线圈(对应特定电容量范围)的Q仪表可以获得准确的Q值。经常需要多个线圈才能充分测量0.5~330pF范围值。对于电容器 > 330pF,可以通过耗散因数的倒数获得质量因数(公式1)。

*1 “Glossary of Capacitor Terms”, Ray Ostlie (1989)


>>积层贴片陶瓷片式电容器
>>积层带导线陶瓷电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店,或通过本网站进行咨询

该FAQ是否对你有所帮助? 有帮助没有帮助

相关FAQ标题