联系我们

常见问题

Q.建议使用什么仪表测量大容量陶瓷电容器?

电容器 >  陶瓷电容器 >  积层带导线陶瓷电容器

A. 包含高输出选件(选件001)的HP4284A将rms电流源等级从10 mArms增加到100 mArms。电流范围越高,仪表就会有更大输出功率来印加到电容器所需的rms电压等级。HP4284A也付属有电压和电流等级的监视器,显示在电容器上看到的实际电压和电流等级。使用HP4284A的一个缺点是测量时间延长。HP4284A配合等级监视器使用反馈配置来维持所有rms等级。

可以按照以下公式计算HP4284A的测量时间:

[(meas_timeshort) + (~ 115msec.)] x n (公式2)

其中n = 2至6。

如果测量速度比精度更重要話,则建议使用HP4278A。这个仪表没有ALC(Automatic Level Control,自动等级控制)功能或电压和电流等级监视器,但仍可使用伏特计来验证交流电压。HP4278A是HP4284A的更早版本,由于测量速度更快,有时也被称为“生产”仪表。

重点是该仪表必须能够给电容器提供准确的电压。通过切换到低输出阻抗范围以便补偿大容量陶瓷电容器的低阻抗,或者采用能自动维持电容器的测试等级的功能。

此外,HP4284具有一项称为ALC的功能。通过激活此项功能,设定电压等级可以在电容器保持不变。当使用此仪器测量大容量陶瓷电容器时,确保ALC功能为“ON” (图1、图2)。没有开启此功能可能会造成电容读数被错误读低。



图1:将ALC设置为 On

图2:指示器上的ALC


>>积层带导线陶瓷电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店,或通过本网站进行咨询

该FAQ是否对你有所帮助? 有帮助没有帮助

相关FAQ标题