联系我们

常见问题

Q.在对TDK已停止生产的Y5V特性替代品进行研究时需要Y5V特性产品的电气特性数据。该数据应如何获取?

电容器 >  陶瓷电容器 >  积层贴片陶瓷片式电容器

A. 推荐使用X5R,X7R特性品来替代Y5V。在电气特性方面,X5R、X7R特性相比Y5V特性拥有绝对性的优势,因此如果形状、额定电压、静电容量相同,在进行电气特性比较研究时无需花费过多时间。当前Y5V特性产品数据未予以公开。以下为Y5V特性与X7R特性在温度特性与DC偏置特性的比较示例。

温度特性比较

C1608Y5V1H104Z
C1608Y5V1H104Z
C1608X7R1H104K
C1608X7R1H104K

DC偏置特性比较

C1608Y5V1H104Z
C1608Y5V1H104Z
C1608X7R1H104K
C1608X7R1H104K

相比X5R、X7R特性材料,Y5V特性材料的诱电率更高,因此可以生产大容量电容。因此可用于生产拥有更大静电容量的产品,但容量相对于温度及电压的变化较大,因此该产品只能用于普通的室内家电等使用温度及用途较为有限的产品中。而X5R、X7R特性材料相对于温度及电压的变化较小,拥有较为优异的特性,因此可用于从通信设备到车载等广泛用途中。
随着市场对于高容量化需求的发展,X5R、X7R特性产品通过材料技术及各要素技术的提高,静电容量不断扩大。因此,以往使用Y5V特性的静电容量范围也可找到X5R、X7R的替代品。


>>积层贴片陶瓷片式电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店,或通过本网站进行咨询

该FAQ是否对你有所帮助? 有帮助没有帮助