联系我们

常见问题

Q.什么是去耦用线圈?

电感器(线圈) >  电感器(线圈) >  电感器(线圈)

A. 去耦用线圈串联于电源电路中。去耦用线圈拥有2种作用。

  • 1.降低高频噪音由于频率越高的交流电流越难以通过线圈,因此通过反射高频噪音进行屏蔽。为提高该效果,通常情况下会与电容器组合为LC滤波器(低通滤波器) 进行使用。与线圈相反,电容器拥有频率越高越容易通过的性质,因此会使用电容器将通过线圈反射的高频噪音旁通至接地侧。
  • 2.电源电压的稳定化对于变动的电流,线圈会向阻止变动的方向产生电动势(线圈自感应作用),并将电能作为磁能进行储存。因此,IC中瞬间流过大电流时,线圈会释放出储存的磁能来抑制电压变动。


去耦线圈在电源电路中的两介作用

TDK将一般等级与车载等级分为绕组型与积层型,并作为去耦用线圈进行提供

其他产品相关提问等请咨询本公司担当营业或代理店,或通过本网站进行咨询。

该FAQ是否对你有所帮助? 有帮助没有帮助

相关FAQ标题