FAQ
Q.
作動時間はどのくらいですか?電池の残量を確認する方法は?
  • 生体センサ


A. 一回のフル充電で約14日作動可能です。
※連続稼働時間は約14日ですが、バイブレーションや時計の表示等、電池を消耗する操作を多用した場合は使用時間が短くなることもあります。電池の残量を確認するなどして定期的に充電されることをお勧めします。

残量の確認方法

電池の残量はSETボタンを3回押すと確認できます。(アクティビティモードがオンの状態では4回)

図-セットボタンを3回押す

残量表示例

関連ページ