Q.
装着の方法は?
- 生体センサ
A. 本製品は食事時間の測定のため、利き腕に装着することを推奨しています。
ご注意
- 本製品を正しく装着しないと、正確な測定ができません。以下の手順に従って、正しく取り付けてください。
- センサー部が汚れていると正しく測定されない場合があります。使用後は本製品を乾いた布で清掃してください。
MEMO
充電時間と使用可能時間の目安は次のとおりです。
バンドは左右を付け替える事ができます。付け替えの方法は、同梱されている「ご利用にあたっての注意事項」に記載されているお問い合わせ先に確認してください。
- バンドを手首にかける
表示部が外側にくるようにします。
- バンドをバックルに通す
表示部の裏面にあるセンサーが肌に密着するように、バンドを調整してください。
- バンドを留める
バンドの先端の突起をもう一方のバンドの穴に押し込むと留まります。