Q.
電源を入れる・電源を切る
- 生体センサ
A.
使用前にまず充電を行ってから電源を入れてください。
セットボタンを押して時刻が表示された場合は、電源が入っています。
電源が入っていない場合は、電源を入れます。
電源を入れる
- バイブレーターが振動するまで、SET ボタンを長押しする
表示部が次のように変化し、電源が入ります。
ご注意
セルフエラーチェックについて
電源の起動中に、E から始まる3 ケタの数字(例:Exxx)が表示された場合は、電源の起動や操作に影響するエラーが発生しています。エラーを改善するには、FUNCTION ボタンとSET ボタンを同時に12 秒以上押し続け、本製品をリセットしてください。
エラーが改善されない場合は、TDKのカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
電源を切る
- FUNCTIONボタンを3回押す
セットアップモードになります。
- SETボタンを押す
表示部に「パワーオフ」または「PWR OFF」と表示されます。
- 「パワーオフ」または「PWR OFF」表示中にSETボタンを押す
表示部が次のように変化し、電源が切れます。