Q.
本体の操作方法は?
- 生体センサ
A. 本体のボタン操作により時刻や電池残量を表示したり、アクティビティ(活動)・イベントを登録したりすることができます。ここでは、時刻の表示、目標達成度、電池残量の表示について説明します。
時刻や電池残量などを表示する
時刻や歩数(または運動消費カロリー)の目標達成度、脈拍、電池残量を本体の表示部に表示できます。
ご注意
時刻や電池残量を表示させるには、はじめにスマートフォン専用アプリ「Silmee ヘルスケア」で初期設定を行い、スマートフォンと本製品を連携してください。
MEMO
表示部のLED表示は、ボタン操作を続けないと自動で消灯します。
時刻を表示する
- SETボタンを1回押す
時刻が24時間形式で表示されます。
MEMO
時刻は連携しているスマートフォンの時刻を表示します。
表示をすぐに消したい場合には、FUNCTIONボタンを押してください。
本製品の時刻設定は不要です。
目標達成度を表示する
<目標設定が歩数の場合>
- SETボタンを2回押す
タイトル名と目標達成度、歩数が順に表示されます。
<目標設定が消費カロリーの場合>
- SETボタンを2回押す
タイトル名と目標達成度、消費カロリーが順に表示されます。
MEMO
目標達成度とは、「Silmeeヘルスケア」で設定した歩数または消費カロリーの目標に対する達成度です。本製品では、歩数または消費カロリーのどちらかを表示できます。
電池残量を表示する
- SETボタンを3回押す