Q.
Silmee™ W20でのアクティビティとはなんですか?どのように記録しますか?
- 生体センサ
A.
行動や運動の種類を分類別に登録・管理する事ができます。アクティビティは行動・運動を6種類(移動手段・健康管理・日常生活・スポーツ・その他の運動・その他)に分類し、管理・表示することができます。
本体では、アクティビティモードのオン/オフの操作ができる他、アクティビティモードがオンの時は脈拍を表示することができます。
「Silmeeヘルスケア」でアクティビティを登録する
スマートフォン専用アプリ「Silmeeヘルスケア」でアクティビティを登録するには、「アクティビティを登録する方法」をご確認ください。
アクティビティモードをオン/オフにする
アクティビティモードとは、アクティビティモード中の脈拍や位置情報を測定・表示・記録するモードです。
スマートフォンと連携していれば、脈拍や位置情報は記録され、スマートフォン専用アプリ「Silmee ヘルスケア」上に表示されます。
アクティビティモードのオンとオフの操作は本体で行います。
- FUNCTION ボタンを2回押す
アクティビティ設定モードになります。
- 「アクティビティ」または「ACTIVITY」表示中にSET ボタンを押す
「スタート?」または「START ?」と表示されます。
- 「スタート?」または「START?」表示中にSET ボタンを押す
「スタート」または「START」と表示され、バイブレーターが振動し、アクティビティモードがオンになります。
アクティビティモードをオフにする
- アクティビティモードオン状態から、FUNCTION ボタンを押す
「ストップ?」または「STOP ?」と表示されます。
- 「ストップ?」または「STOP?」表示中にSET ボタンを押す
「ストップ」または「STOP」と表示され、バイブレーターが振動し、アクティビティモードがオフになります。
脈拍を表示する
- アクティビティモードオンにする
「アクティビティモードをオンにする」を参照してアクティブティモードをオンください。 - SETボタンを1回押す
継続時間と脈拍数が表示されます。