Q.
お知らせ機能について
- 生体センサ >
- リストバンド型活動量計 Silmee™ W10 /
- リストバンド型生体センサ Silmee™ W20 コネクト
A. 「お知らせ機能」は、サービスのお知らせや、見守り機能の案内などをお知らせするものです。新しいお知らせが配信されるとお知らせアイコンに数字で新着の件数をお知らせします。
- ホーム画面で「お知らせ」をタップします
この表示例では3件の新着があります。内容を確認するには「お知らせ」をタップします。 - 一覧が表示されます
みまもり申請など、承認が必要なものはタップして内容を確認します。 - 承認しますか?と表示されます
承認する場合は「承認」、情報を共有したくない場合は「却下」をタップします。
不要なお知らせを削除する
- 「…」をタップします
- 「お知らせ」を削除・既読にすることができます
「削除」…削除したいお知らせをひとつずつ選択して削除します。
「お知らせを全て削除する」…お知らせをすべて削除します。
「全て既読にする」…お知らせを既読にします。新着表示が解除されます。
「キャンセル」…操作を取り消します。
ここでは「削除」について説明します。 - 削除したいお知らせのアイコンをタップします
- 確認画面が表示されます
「削除」をタップします - 選択した「お知らせ」が削除されます
続けて、他の「お知らせ」を削除する場合は、同様に操作します。
操作を終了する場合は「…」をタップします。
ここでは、操作を終了します。 - 「完了」をタップします