FAQ
Q.
血糖値を登録する方法
  • 生体センサ


A. スマートフォン専用アプリ「Silmeeヘルスケア」では、日々測定した血糖値を登録・管理することができます。
Bluetooth®連携の血糖値計を使って自動入力する場合は、Bluetooth®機器連携機能についてをご確認ください。

血糖値の登録方法

  1. ホーム画面の「追加」をタップします
    手順1図
  2. 追加登録のメニューが表示されます
    「血糖値」をタップします。
    手順2図
  3. 「血糖値」の画面が表示されます
    日時・測定タイミング・血糖値・インスリンの単位を入力して「登録」をタップします。
    手順3図1


    ※測定タイミングについて
    測定タイミングはどのタイミングで測定したのかを以下の項目から選んでタップしてください。
    手順3図2
  4. 「登録が完了しました」と表示されます
    「OK」をタップするとホーム画面に戻ります。
    手順4図

MEMO
よく使う項目をホーム画面に登録することができます。
血圧・血糖値などをホーム画面に表示するには、スマートフォン専用アプリ「Silmeeヘルスケア」の画面操作についてをご覧ください。