Q.
リマインダー機能を設定する方法
- 生体センサ >
- リストバンド型生体センサ Silmee™ W20 コネクト
A. 「目覚まし」や「くすりを飲む時間」、目標の歩数に到達した時などを、スマートフォン専用アプリ「Silmeeヘルスケア」で設定し、Silmee™ W20のバイブレーション(振動)と表示でお知らせする事ができます。アラームには3種類の機能があります。
種類 | 機能 |
---|---|
(1)アラーム | 目覚ましや指定時刻にお知らせします。 |
(2)リマインダー | 運動の開始予定時刻・薬を飲む時間をお知らせします。 |
(3)歩数アラート | 指定した歩数に達した時にお知らせします。 |
※本機能とは別に目標値に到達した場合にお知らせする機能があります。
ここでは、(2)リマインダー機能について説明します。
リマインダー機能を設定する
- ホーム画面で「メニュー」をタップします
- メニュー画面が表示されます
製品のアイコンをタップします。 - 設定画面が表示されます
「アラーム設定」をタップします。 - アラーム設定画面が表示されます
リマインダーの「追加する」をタップします。 - リマインダー設定画面が表示されます
まず時刻を設定します。リマインダー設定有効化をオンにして、時刻を設定します。 ここでは8時に設定します。 - 繰り返し設定機能を設定します
- 繰り返し設定画面が表示されます
リマインダーを有効にする曜日をタップし、「戻る」をタップします。 - 活動項目を設定します
適切な項目を選択し「戻る」をタップします。
MEMO
リマインダーは複数設定することができます。更にリマインダーを追加する場合は、「追加する」でリマインダーを設定します。