FAQ
Q.
作動時間はどのくらいですか?電池の残量を確認する方法は?
  • 生体センサ


A. フル充電で約14日作動可能です。
※連続稼働時間は約14日ですが、バイブレーションの多用や、Bluetoothの同期ペアリングの操作を頻繁に行った場合は、使用時間が短くなることがあります。電池の残量を確認するなどして定期的に充電されることをお勧めします。
電池のおおよその残量はスマートフォン専用アプリ「Silmeeヘルスケア」で確認できます。

「Silmeeヘルスケア」で電池の残量を確認する

  1. ホーム画面でメニューをタップします
    手順1図
  2. メニュー画面が表示されます
    表示された電池のアイコンでおおよその残量が確認できます。
    手順2図

電池の残量が少ない場合

Silmeeヘルスケア 電池の残量が少ない場合の図

充分に充電した場合

Silmeeヘルスケア 充分に充電した場合の図

Silmee™ W10本体で電池の残量を確認する

電池の残量が少なくなった場合はSilmee™ W10の表示部LEDが赤でゆっくり点滅します。
このようになった場合は、充電を行ってください。

Silmee™ W10の表示部LEDの図