FAQ
Q.
お手入れのしかた
  • 生体センサ
  • >
  • リストバンド型活動量計 Silmee™ W10



A. 以下の要領で定期的にお手入れを行ってください

  • 製品を衛生的にご利用いただくために
    • 腕から外したときは、乾いた柔らかい布で汗や汚れを拭き取ってください。
    • リストバンドの本体取付け部の内側に汗や汚れがある場合は、本体を取り外したリストバンドを流水で、 汗や汚れをよく洗い流してください。水洗後は乾いた柔らかい布などで水分をよく拭き取ってからご利用ください。
    • 本体は水に濡らさず、乾いた柔らかい布などで汗や汚れを拭き取ってください。
    • 汚れがひどい場合は、水で湿らせたタオルもしくはウエットティッシュで汚れを拭き取ってください。 拭き取り後は乾いた柔らかい布などで水分をよく拭き取ってからご利用ください。
  • 週に1回程度はリストバンドから本体をはずし、乾いた柔らかい布などで本体の汚れを拭きとります。
  • 充電できなくなった場合または月に1回程度は本体の端子を柔らかい細めの綿棒で汚れを拭取るように清掃してください。 清掃の際、綿棒を充電端子に強く押し付けると故障の原因なりますのでご注意ください。
  • 針のような先端がとがったもので、充電端子を擦らないでください。
  • 酸性・アルカリの洗剤を使用しないでください。
  • シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品でふかないでください。
  • 電池保護のために定期的に充電をするようしてください。長期間使用しない場合にも1か月に1度の目安で充電してください。