FAQ
Q.
スマートフォンとのペアリング方法
  • 生体センサ


A. 本製品とスマートフォン専用アプリ「Silmee ヘルスケア」は、Bluetooth®による無線通信で接続します。
スマートフォン専用アプリ「Silmee ヘルスケア」で各種設定を行うことで、データの測定のほかに目標やアラームなどの設定ができます。

ペアリングの方法(iOSの場合)

  1. 「設定」をタップします
    手順1図
  2. 「Bluetooth」がオンになっている事を確認します
    オフの場合はタップして「オン」にします。
    手順2図
  3. 「Silmeeへルスケア」を起動します
    手順3図
  4. 「メニュー」をタップします
    手順4図
  5. 「追加する」をタップします
    手順5図
  6. 利用するSilmee™ W10の製品名をタップします
    この例ではSilmee™ W10をタップします。
    手順6図
  7. 画面の案内に従い操作します
    電源が入っているか確認して「次へ」をタップします。
    手順7図
  8. ペアリングモードの説明画面が表示されます
    Silmee™ W10のサイドボタンを長押ししてペアリングモードにします。準備ができたら「次へ」をタップします。
    手順8図
  9. 検出されたデバイスが表示されます
    表示されたSilmee™ W10の製品名(WERAMXXXXX)をタップします。
    手順9図


    ・Android端末の場合
    スマートフォンのBluetooth機能をONにして、「使用可能なデバイス」の一覧に表示されたSilmee™ W10の製品名(WERAMXXXXX)をタップします。
    ※「使用可能なデバイス」の一覧に表示されない場合、「デバイスの検索」ボタンをタップして、再検索を行ってください。
    Android端末の表示例

    ペアリング完了後、スマートフォンの「戻る」ボタンをタップしてください。
    Android端末の表示例
  10. デバイス目標設定画面が表示されます
    目標値を「歩数」または「運動消費カロリー」で設定します。
    設定したら「次へ」をタップします。
    手順10図
  11. デバイスと通信中の画面が表示されます
    しばらく時間がかかります。
    手順11図
  12. 設定が完了すると次の画面になります
    「完了」をタップします。
    手順12図
  13. ホーム画面が表示されます
    手順13図