FAQ
Q.
アイソレータとは何ですか。
  • 高周波製品
  • >
  • アイソレータ/サーキュレータ



A. 図に示す様にサーキュレータの3端子の内のどれか一つの端子に終端抵抗が接続されたものです。図では端子③に終端抵抗が接続されています。端子①から入った高周波信号は低損失で端子②へ伝送するのはサーキュレータと一緒ですが、端子②から入った高周波信号は端子③に接続された終端抵抗に吸収されてしまい、端子①へは殆ど伝わりません。理想的には、終端抵抗からの反射は「0」ですが、通常は多少のミスマッチがあり、そのミスマッチ分の電力が端子③に入力されるのですが、サーキュレータと同様に端子①へ伝送されます。
図にあるように終端抵抗に吸収された電力は熱に変換され最終的には外部(空気中)へ放出されます。 通常、アイソレータは2端子部品ですから、外から見れば端子②に入った電力はアイソレータで消費され、ほんの一部だけ端子①に伝わるように見えます。


図 アイソレータ