SUIKIはTDKから分社化され、独立した企業「PFASuiki」として活動しています。公式ウェブサイトは間もなく公開予定です。
Developing Technologies
2025年03月
SUIKIの画期的なプロトタイプ:
PFAS分解の革新
PFASは「永遠の化学物質」として知られ、持続性と従来の処理方法に対する抵抗性により、
環境や健康に大きな課題をもたらしています。
SUIKIはこれらの課題に対処するために革新的なソリューションの開発を先駆けて行い、その第一歩としてプロトタイプ「Aquahive」を導入しています。
この記事では、PFAS分解の緊急性、電気化学的酸化 (ECO) の利点、そして当社のプロトタイプが持つ有望な能力について説明します。
目次
PFASとは何か、そしてなぜ懸念されているのか?
PFASとは?
PFAS(ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物)は、その特徴的な特性により、1940 年代からさまざまな産業や一般消費者向け製品に使用されてきた合成化学物質の一種です。PFASには数千種類があり、その中には他の物質よりも広く使用され、研究されているものもあります。これらの化学物質は、ファストフードの包装材、ノンスティック調理器具、防水衣類、化粧品、その他多くの製品など、日常的な製品に使用されています。
なぜ今、PFASが注目されているのか?
最近の検査技術の進歩により、PFASが世界中で微量ながら広範囲に存在していることが明らかになりました。これらの物質は現在、水、空気、土壌、さらには動物からも検出されており、広範囲な拡がりが確認されています。
PFASは有害なのか?
高レベルのPFASに曝露されると、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。現在行われている研究では、長期間にわたる低レベルの曝露が健康リスクを引き起こすかどうかも調査されています。PFASは、その環境での驚異的な持続性から、「永遠の化学物質」と呼ばれることがよくあります。PFASは容易に分解されないため、水、土壌、空気、生物に蓄積され、健康や環境に対して重大なリスクをもたらします。
PFASの特徴
- 数千の用途を持つ合成素材である
- 驚くほどの化学的安定性を持っており、何千年もの期間完全な状態で残る
- 分解生成物であっても同様に分解に対する抵抗力がある
PFASに関連する懸念
- 生態系と人体への蓄積が起こる
- がんや内分泌障害、そして生物濃縮との関連が指摘されている
- アメリカの国立公衆衛生機関であるCDC(Centers for Disease Control and Prevention)によると、試験を受けたすべての人からPFASが検出された
PFASの影響
PFASによる汚染は水不足問題を悪化させます。WHOによると、2023年時点で23億人が安全な飲料水にアクセスできておらず、PFAS汚染はこの重大な問題をさらに複雑にしています。
健康と環境への影響に対処するためにはPFASの広範な使用と潜在的なリスクを理解することが不可欠です。持続性のある化学物質の影響を軽減するためには、継続的な研究と規制の強化が不可欠です。
PFAS分解の重要性
活性炭吸着などの技術は、PFASを捕捉できますが分解は行われず、二次廃棄物が発生します。つまり捕捉されたPFASが適切に管理されなければ、依然として脅威を及ぼす可能性があるのです。
PFASは水溶性のため環境中での移動性が高く、地下水や表層水を汚染する可能性があります。PFASは水処理施設や廃水処理施設においても分解されずに通過することが多く、継続的な環境循環と広範囲な影響を引き起こします。
焼却などの現在の工業的なPFAS分解方法は、大規模に行うとコストがかかり、非効率です。焼却には高温と特殊な装置が必要なため、高価な選択肢となります。さらに、このプロセスは必ずしもPFASを完全に分解する効果があるとは限らず、不完全な分解につながり、有害な副産物が放出される可能性があります。PFASを完全に分解することは、汚染の循環を断ち切り、生態系を保護するために非常に重要です。
電気化学的酸化とは?
直接的な電子移動反応によるPFAS分解。
主な利点
- 標的分解: 選択的電子移動により、PFASの効率的な分解が保証されます
- 高効率: 化学添加物の使用が最小限で、スケーラブルな最適化の可能性があります
- 持続可能性: 耐久性があり、再利用可能な材料により、廃棄物と運用コストが削減されます
Aquahiveの紹介:PFAS分解のためのSUIKIのプロトタイプ
SUIKIでは、PFAS破壊のためのアクセス可能で効率的かつ持続可能なソリューションを提供するという使命を体現したプロトタイプ「Aquahive」の開発と試験の初期段階にあります。SUIKIのAquahiveプロトタイプは、PFASを分解するための最先端ソリューションです。シンプルさ、コスト効率、持続可能性を考慮して設計されており、さまざまな水処理シナリオに合わせて拡張可能な展開オプションを提供します。
主な特徴
- 流量に応じたモジュラー設計
- メンテナンスと運用のリスクが最小限
- 既存の水処理プロセスに統合可能
予備結果
- 性能:埋立地浸出水中で90分以内に99%以上の長鎖PFASを分解
- 効率:30 kWh/m³のエネルギー消費量
- 副産物生成量の最小化: 短鎖PFAS副産物の生成を制限
Aquahive は既存の水処理システムにシームレスに統合され、ゼロ液体排出 (ZLD)、規制遵守、下流圧力の低減のためのソリューションを提供します。
優れた実験結果
埋立地浸出水のような複雑なマトリックスを含む実際の水サンプルを使用した初期実験によりAquahiveシステムの効率性が実証され、優れた結果が得られました。
主な観察
- PFHpA、PFOA、PFHxSおよびPFOSは30〜90分以内に迅速に破壊され、95%以上の除去率を達成します
- 平均エネルギー消費(EEO)は30-60 kWh/m³/orderの範囲です
- 特定のケースに対するプロセス設計を通じた最適化により、性能がさらに向上することが期待されています
PFAS問題においてSUIKIを選ぶ理由
SUIKIについて
SUIKIは、PFAS分解のための革新的で持続可能なソリューションを生み出すことに全力で取り組んでいます。当社は、TDKの世界的な評判と数十年にわたる材料化学の専門知識に支えられて、環境の保護と水処理の革新を目指しています。当社のダイナミックなチームは、環境に優しいイノベーションに注力しており、さまざまな汚染の課題に合わせたソリューションを提供しています。
SUIKIと協業する理由
- 数十年にわたる専門知識:TDKの世界的なリーダーシップと数十年にわたる材料化学の専門知識を活用できます
- カスタマイズされたソリューション:さまざまな汚染の課題に対応できるカスタマイズされたソリューションを提供し、お客様の特定のニーズが満たされることを保証します
- 環境に優しいイノベーション:当社の活気にあふれたチームは、環境保護のために持続可能で環境に優しい技術の開発に取り組んでいます
- 実証された効率:当社のAquahiveプロトタイプは、実際の環境条件下で迅速かつ効果的なPFAS分解を実証しており、お客さまの水処理ニーズに応えることができます
SUIKIとパートナーになることで、PFAS分解の未来を明るいものにすることができます。共に汚染の課題に取り組み、生態系を保護し、すべての人にとってより清潔で安全な未来を確保することができます。革新的で効率的、かつ持続可能なPFASソリューションのために、SUIKI をお選びください。