Developing Technologies
2026年3月
「Keyboard to win」
ゲーミングキーボードの技術進化と
次世代パーソナライゼーション
ゲーミングキーボードの技術進化は、単なる高速化から「人に合わせる入力体験」へとシフトしつつあります。Clixirは、TDKの独自技術を背景に、プレイヤー一人ひとりに最適化された操作感のパーソナライゼーションを追求する次世代ゲーミングキーボードブランドです。
技術的進化の変遷
ゲーミングキーボードは、当初はメンブレン式が主流でしたが、メカニカルスイッチの採用により応答速度と耐久性が飛躍的に向上しました。
その後、光学式スイッチの登場で物理的接点による遅延が抑えられ、Nキーロールオーバーやアンチゴースト機能により複数キー同時入力の正確性も実現しました。
近年では、磁気式スイッチの特性を生かしたラピッドトリガー機能により、キーの作動点を0.1mm以下の単位で調整可能となり、プロ競技シーンで求められる精密な入力環境が整備されてきました。
こうした技術進化により、ゲーミングキーボードは「ただの入力デバイス」から「勝敗を左右する競技用ツール」へと変わりつつあります。
Clixirの思想
私たちは、キーボードの次なる進化は「パーソナライゼーション」だと考えています。
このパーソナライゼーションこそが、ゲームパフォーマンスやユーザー体験を大きく飛躍させる鍵になると確信しています。
プレイヤーごとに指の長さ、入力の強さ、プレイスタイルは異なります。それにもかかわらず、多くの人が画一的な仕様のキーボードを使っています。
私たちは、デバイスに人が合わせる時代に終止符を打ち、デバイスが人に合わせる時代をつくりたいと考えています。
一人ひとりのユーザーに寄り添い、「本当の使いやすさ」とは何かを問い続けます。理想のヒューマンインターフェースとは、身体の一部のように自然に扱えるもの。スペックの数字だけではなく、ユーザー自身の感覚にフィットするデバイスこそが、Clixirの目指すゲーミングキーボードです。
Clixirの活動
Clixirは、eスポーツ分野をはじめとする多様なユーザーの課題解決のために、「パーソナライゼーション可能な次世代ゲーミングキーボード」の開発を進めています。
開発にあたり、200人以上のユーザーにインタビューを実施し、リアルな課題やニーズを収集しました。
その結果をもとに、製品コンセプトや操作感に関する要件を整理し、複数回の試作を行っています。
プロゲーマーや競技志向ユーザーからのフィードバックをもとに、操作感の調整幅や設定UIを磨き込み、「自分に合う」と感じられる体験の実現を目指しています。
エンドユーザーの声を重視した開発プロセスを通じて、「誰かにとって良い」ではなく、「あなたにとって最適」なゲーミングキーボードを提供することが、Clixirの活動の中心にあります。
よくある質問(Q&A)
Q. Clixirとは何ですか?
A. Clixirは、TDK発の社内スタートアップによるゲーミングキーボードブランドです。プレイヤー一人ひとりが操作感を細かく設定できる、次世代のパーソナライズド・ゲーミングキーボードを開発しています。
Q. どのようなユーザーを想定していますか?
A. FPS、MOBA、RTSなどの競技性の高いタイトルに取り組むプロゲーマーやハイレベルプレイヤーを主なターゲットとしつつ、快適な入力体験を求めるPCゲーマー全般の利用も想定しています。
Q. Clixirの特徴は何ですか?
A. キーごとの応答特性や反応のしきい値を調整し、プレイヤーのプレイスタイルに合わせて操作感をパーソナライズできる点が特徴です。TDKのセンシング技術を用いた高い検出精度と耐久設計も強みです。
Q. 普段使い(仕事や学習)にも使えますか?
A. はい。プロファイルを切り替えることで、ゲーム用と仕事用・学習用の設定を使い分けることを想定しています。静音性やライティング制御など、日常利用での快適さも考慮して設計を進めています。
Q. 製品はいつ頃入手できますか?
A. 量販向けリリース時期は現時点では未定です。開発状況やリリース情報は、公式サイトやメールニュース等で順次お知らせする予定です。
Q. その機能はClixirキーボード限定ですか?
A. いいえ。他社のキーボードメーカーにもClixirのモジュールを提供し、幅広いユーザーの方にご利用いただけるようにする予定です。
ゲーミングキーボードとオフィス向けキーボードの違い
ゲーミングキーボードは「高速応答・複数キー同時押しへの強さ(Nキーロールオーバー)・カスタマイズ性・耐久性」を重視した設計です。
一方で、オフィス向けキーボードは「静音性・コスト・汎用性」を重視する傾向があります。以下に主な違いを整理します。
1. スイッチ(メカニカル vs メンブレン)
ゲーミングキーボード:
メカニカルスイッチ(赤軸・茶軸など)や高速応答スイッチを採用し、反応速度と耐久性が高い。
オフィス向けキーボード:
メンブレンやパンタグラフ方式が多く、静音性や薄型・低価格といった点を重視した設計が一般的。
2. アクチュエーション(反応深度)とポーリングレート(応答速度)
ゲーミングキーボード:
アクチュエーションを浅めに設定できる機種が多く、高いポーリングレートに対応したモデルが一般的で、入力から画面反映までの遅延が小さい。
オフィス向けキーボード:
125Hzなど、比較的低いポーリングレートでも支障がない用途が多く、反応速度よりも快適性や静音性が優先されることが多い。
3. Nキーロールオーバー/アンチゴースト
ゲーミングキーボード:
複数キー同時押しを正確に認識できるNキーロールオーバーや、誤認識を防ぐアンチゴースト機能を備え、連打や複雑なコンボ入力が安定しやすい。
オフィス向けキーボード:
同時押し認識の数が限定的な場合があり、ゲームのような複雑な入力を前提としていないことが多い。
4. 耐久性・素材・機能性
ゲーミングキーボード:
数千万回の耐久スイッチや金属プレート、取り外し可能なパームレスト、専用メディアキーなどを搭載したモデルが多く、長時間のプレイに耐える設計になっている。
オフィス向けキーボード:
長時間のタイピングに配慮した設計ではあるものの、競技的な連続使用や激しいキー入力は想定されていない場合もある。
オフィス利用・日常利用への影響
メカニカルスイッチは、打鍵音や手応えの好みが分かれやすく、カチャカチャした音が気になる環境では静音軸や静音モデルを選ぶ工夫が必要になる。
長時間のタイピングにおいて、耐久性や入力のしやすさが快適性の向上につながる一方で、オフィスでは見た目やライティングが目立ちすぎない設定が好まれることも多い。
ゲーミングキーボードに搭載されたマクロやカスタムショートカットは、業務ソフトの操作効率向上や、日常的な作業の省力化にも活用できる。