最終更新日:2025年3月31日
自動的に収集された活動データをもとに、歩数・移動距離・消費カロリーを見やすく表示。
歩数などの目標を設定することで、日々の目標達成度や現状の活動の進み具合も一目で判ります。
また、その軌跡や環境を知ることで、次の活動に興味が湧きます。
紫外線を検知し、紫外線レベルを表示します。
日焼け止め対策や、大切な日光浴の時間を知る事もできます。
自動で食事時間を検出することにより、食事リズムの改善に役立ちます。
お店やメニューを検索して、食事内容や摂取カロリーを簡単に記録できます。
一般的に会話は脳を活性化すると言われています。
友人、知人との日々のコミュニケーション量を測定します。
睡眠自動検出は就寝・起床時の設定が不要で、意識することなく日々の睡眠リズムを確認できます。
入眠から起床までの時間を、加速度センサーが動きの変化と一定時間内の安定性から睡眠状態を推定します。
目覚めやすいアラーム機能は睡眠の状態を検出し、眠りの浅い時間帯にバイブレーションでお知らせします。
連続的に脈拍を測定することにより、年齢に応じた最適な運動負荷が判ります。
これにより、日々の運動習慣をサポートします。
簡単なボタン操作で、自身のスマートフォンに信号を送信。スマートフォンのアプリからサーバーへ情報が送られ、サーバーから事前 に登録した連絡先に緊急通知。急な不調で携帯電話の操作が困難な時や、高齢者の見守り、女性や子供の防犯対策に適しています。
※本機能は、本体の他、専用のアプリがインストールされたスマートフォンが必要となります。
離れていても登録し合った家族や大切な人のデータが確認できます。
活動・睡眠・食事・会話の情報を共有することができます。
※相手がアプリに同期した1時間前の活動内容が確認できます。
※本機能を利用するには、双方ともスマートフォン専用アプリ「Silmeeヘルスケア」にアカウント登録している必要があります。
多くの機能を整理、チェックの時間を
さらにコンパクトに。
当社は、従来より「Silmeeヘルスケア」アプリを提供してまいりましたが、この度2022年1月末日をもちましてサービスを終了させていただくことになりました。長きにわたり、ご愛顧賜りましたことに厚く御礼を申し上げます。
■サービス終了に関する詳細
・サービスを終了するアプリ 「Silmeeヘルスケア」 (Android 版、iOS版共)
・サービスの終了日 2022年1月末日
・サービス終了後は、アプリの起動、および登録頂いたデータの確認が出来なくなります。
・ご登録いただいたデータは、利用規約に基づきサービス終了後、削除いたします。
■サービス終了後の機器利用について
SilmeeW10, SilmeeW20,東芝製Actibandで「Silmeeヘルスケア」アプリをお使いの方は、アプリが使用できなくなるため機器がご利用いただけなくなります。
「Silmeeヘルスケア」アプリの設定によっては一時的に動作する場合がございますが、動作の保証は致しかねます。
- ※ Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- ※ iOSは、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
| センサ | |
|---|---|
| 加速度センサ 脈拍センサ 紫外線センサ 温度センサ(皮膚温) |
|
| 通信 | |
| Bluetooth®Smart | |
| 連続稼働時間 | |
| 14日間 ※利用条件により変動します。 |
|
| 内蔵電池 | |
| Li-ion充電池 | |
| 充電方式 | |
| 専用アタッチメントによる USB充電 |
|
| 防水/防塵 | |
| IPX5/IPX7相当 | |
| カラー | |
| ブラック | |
| 本体サイズ | |
| 約20.5mm×65mm ×12.5mm(最厚部) |
|
| 重量 | |
| 約29.5g | |
| 価格 | |
| オープン価格 |
- ※Bluetooth®は米国Bluetooth SIG Inc.の登録商標です。
- ※Android は、Google Inc.の商標または登録商標です。
- ※iOSは、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ※掲載の仕様は改良のため、予告無しに変更になる場合がありますので予めご了承願います。
本製品は医療機器ではありません。
お断りなく本書の記載を変更する場合がありますのでご了承ください。
- 消費カロリーについて
- 歩行・走行などの活動から消費カロリーを推定します。
- 睡眠自動判定について
- 体の動きから睡眠を推定します。
- 日常生活を前提とした当社試験では、入眠・起床時刻を±15分の精度で推定します。
ただし、推定結果には個人差があります。
また、30分前後の短い睡眠、乗り物での睡眠、体調を崩されている方、飲酒などの影響があると正しく推定できないことがあります。 - 活動量計を取り外した状態では睡眠とはならない機能になっています。
ただし、取り外した時は横向きに置いてください。
- 食事自動検出について
- 箸・フォークなどを持つ手の動きから食事を検出します。
- 日常生活を前提とした当社試験では、箸・フォークを使った食事を高精度で検出します。
ただし、個人差があります。 - スプーンやナイフを使った食事、素手による食事は、正しく検出されないことがあります。
今後改良を継続し、精度の向上を目指しています。 - 4分未満の短い食事、中断した食事、肘をついた姿勢や寝姿勢の食事は検出されない可能性があります。
- 脈拍測定について
- 本体裏面に内蔵した脈波センサの信号から脈拍数を測定します。
- 身体を動かしている時も測定可能ですが、激しい運動中などは測定できない場合があります。
- 個人差により脈拍数が正しく測定できない場合があります。
寒冷環境下では血流が悪く、脈拍数が正しく測定できない場合があります。
脈波センサと肌との間に隙間がある場合など、装着状態によっては脈拍数が正しく測定できない場合があります。
- 会話検出について
- 本体に内蔵したマイクで取得した音声から会話を検出します。
- 日常生活を前提とした当社試験では、所定の音量以上の会話を検出します。検出感度には個人差があります。
- 楽器音、音楽、テレビの音声、通勤のアナウンス、近くに会話をしている人がいる場合、他人の会話を会話時間として検出される場合があります。
- 防水性能について
- 本製品は、JIS防水保護等級5/7(IPX5/7)*相当の防水性能を有しています。
- IPX5:内径6.3mmの注水ノズルを使用し約3mの距離から12.5L/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向から噴流を当てても、性能を保つことを意味しています。
- IPX7:常温で水道水、かつ清水の水深1mの水槽に活動量計本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、内部に浸水せず、性能を保つことを意味しています。