Tech Library Products & Technologies (-) Applications & Cases Solution Guides Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name Absorberkammern und Funkwellen Absorber Durchsichtige Leitende Folien Induktivitäten (Spulen) Kondensatoren Sensoren und Sensorsysteme Facet Tech Note List Product Categories L1 Automobilindustrie ICT Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Others Unterhaltungselektronik Wearables Facet Tech Note List Application Category 2022 (-) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Facet Tech Note List Published on Date Applications & Cases Dez. 2021 Hochspannungsfeste Temperatursensoren für Steckverbinder in der Elektromobilität In der Elektromobilität ist die ständige Überwachung der Temperatur aller Systemeinheiten erforderlich. Durch die hohen Ströme treten besonders an Kontakten Verluste mit entsprechender Wärmeentwicklung auf. TDK hat nun einen speziellen hochspannungsfesten Temperatursensor für Steckverbinder entwickelt. In der Elektromobilität ist die ständige Überwachung der Temperatur aller Systemeinheiten erforderlich. Durch die hohen Ströme treten besonders an Kontakten Verluste mit entsprechender Wärmeentwicklung auf. TDK hat nun einen speziellen hochspannungsfesten Temperatursensor für Steckverbinder entwickelt. Sensoren und Sensorsysteme Temperatursensoren (NTC) NTC-Elemente Applications & Cases Dez. 2021 Acoustic Data Link zur Daten- und Energieübertragung durch Metall TDK hat ein Verfahren entwickelt, bei dem Ultraschallwellen zur Übertragung von Daten und Energie mit einem Acoustic Data Link (ADL) genutzt werden. Diese Signale können sogar Metall durchdringen. Piezoelektrische Bauelemente wandeln dazu elektrische Signale in mechanische Schwingungen um, die akustische Wellen anregen, und umgekehrt. Ermöglicht wird so etwa die Identifizierung von Geräten oder das Auslesen von Sensordaten, wobei gleichzeitig die Energieübertragung in geschlossene Metallkammern oder zum Beispiel Rohre möglich ist. TDK hat ein Verfahren entwickelt, bei dem Ultraschallwellen zur Übertragung von Daten und Energie mit einem Acoustic Data Link (ADL) genutzt werden. Diese Signale können sogar Metall durchdringen. Piezoelektrische Bauelemente wandeln dazu elektrische Signale in mechanische Schwingungen um, die akustische Wellen anregen, und umgekehrt. Ermöglicht wird so etwa die Identifizierung von Geräten oder das Auslesen von Sensordaten, wobei gleichzeitig die Energieübertragung in geschlossene Metallkammern oder zum Beispiel Rohre möglich ist. Applications & Cases Dez. 2021 TDK verbessert Energiequalität in der Petro-Industrie In der Petro-Industrie kommen bei der Gewinnung und Förderung von Öl und Gas viele Frequenzumrichter für Pumpen und Kompressoren zum Einsatz, was zu einer großen Beaufschlagung des Netzes mit Oberschwingungen führt. Mit EPCOS PQSine® kann dieses Problem gelöst werden. In der Petro-Industrie kommen bei der Gewinnung und Förderung von Öl und Gas viele Frequenzumrichter für Pumpen und Kompressoren zum Einsatz, was zu einer großen Beaufschlagung des Netzes mit Oberschwingungen führt. Mit EPCOS PQSine® kann dieses Problem gelöst werden. Kondensatoren Komponenten zur Blindleistungskompensation PQSine® - Aktiver harmonischer Filter zur Verbesserung der Netzqualität Applications & Cases Nov. 2021 [Application Note] Ag-gestapelt Durchsichtige Leitende Folien Die transparente und leitfähige Folie von TDK (FleClear®) mit einer Silber [Ag]-Legierung ist ein vielseitiges Material mit zahlreichen Einsatzmöglichkeiten. Um die gewünschten Anwendungen adäquat ausführen zu können, ist es für viele dieser Einsätze notwendig, einen direkten elektrischen Kontakt mit der leitfähigen und widerstandsarmen Oberfläche der Folie herzustellen. Die folgende Application Note gibt Ihnen einen Überblick über FleClear® und enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anbringen einer Metallelektrode sowie eine Liste der benötigten Ausrüstung und der empfohlenen Materialien, um Kupfer-Sammelschienen an der leitfähigen Oberfläche anzubringen. Darüber hinaus werden auch relevante Lieferanten und die entsprechenden Nummern aufgelistet. Die transparente und leitfähige Folie von TDK (FleClear®) mit einer Silber [Ag]-Legierung ist ein vielseitiges Material mit zahlreichen Einsatzmöglichkeiten. Um die gewünschten Anwendungen adäquat ausführen zu können, ist es für viele dieser Einsätze notwendig, einen direkten elektrischen Kontakt mit der leitfähigen und widerstandsarmen Oberfläche der Folie herzustellen. Die folgende Application Note gibt Ihnen einen Überblick über FleClear® und enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anbringen einer Metallelektrode sowie eine Liste der benötigten Ausrüstung und der empfohlenen Materialien, um Kupfer-Sammelschienen an der leitfähigen Oberfläche anzubringen. Darüber hinaus werden auch relevante Lieferanten und die entsprechenden Nummern aufgelistet. Durchsichtige Leitende Folien Applications & Cases Okt. 2021 [Application Note] PCB Layout for ESD Countermeasures | ESD Visualization ESD protection parts such as Chip Varistors and Zener Diodes can efficiently protect against ESD when placed close to the ESD intrusion point. However, identifying the intrusion route of ESD is difficult, and there are many instances where ESD protection parts do not perform their full potential. Because of this, for ESD protection parts to perfrom their underlying capabilities, it is necessary to identify the ESD intrusion path and mount the parts near to the ESD intrusion point. Therefore, we recently conducted a survey on the importance of mounting location using an ESD visualization system and present it here. ESD protection parts such as Chip Varistors and Zener Diodes can efficiently protect against ESD when placed close to the ESD intrusion point. However, identifying the intrusion route of ESD is difficult, and there are many instances where ESD protection parts do not perform their full potential. Because of this, for ESD protection parts to perfrom their underlying capabilities, it is necessary to identify the ESD intrusion path and mount the parts near to the ESD intrusion point. Therefore, we recently conducted a survey on the importance of mounting location using an ESD visualization system and present it here. Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors Applications & Cases Sep. 2021 [Application Note] Kinderanwesenheitserkennungssystem Das Kinderanwesenheitserkennungssystem verwendet verschiedene Sensoren, um die Anwesenheit eines Kindes oder Haustieres im Fahrzeug zu erkennen und den Fahrer zu informieren und zu warnen. Ein Strategieplan für die Bewertung wurde von Euro-NCAP, einem europäischen Sicherheitsprüfprogramm für Kraftfahrzeuge, formuliert. Das Kinderanwesenheitserkennungssystem verwendet verschiedene Sensoren, um die Anwesenheit eines Kindes oder Haustieres im Fahrzeug zu erkennen und den Fahrer zu informieren und zu warnen. Ein Strategieplan für die Bewertung wurde von Euro-NCAP, einem europäischen Sicherheitsprüfprogramm für Kraftfahrzeuge, formuliert. Absorberkammern und Funkwellen Absorber Induktivitäten (Spulen) Sensoren und Sensorsysteme Applications & Cases Mai. 2021 [Application Note] Automotive Ethernet: 100BASE-T1 EMC Countermeasures and Common-Mode Filters/Chokes In conjunction with advances in automotive technology, it is become necessary to quickly convey large volumes of data, and increasing the speeds of automotive networks has become increasingly important. And in conjunction with increases in the communication speeds of automotive networks, signal quality and EMCcountermeasures have become increasingly important.As a result, it is necessary to select common mode filters/chokesthat comply with the OPEN Alliance standards.This document describes TDK's ACT1210L series of common mode filter/choke for automotive Ethernet use. In conjunction with advances in automotive technology, it is become necessary to quickly convey large volumes of data, and increasing the speeds of automotive networks has become increasingly important. And in conjunction with increases in the communication speeds of automotive networks, signal quality and EMCcountermeasures have become increasingly important.As a result, it is necessary to select common mode filters/chokesthat comply with the OPEN Alliance standards.This document describes TDK's ACT1210L series of common mode filter/choke for automotive Ethernet use. Daten- und Signalleitungsdrosseln / Gleichtaktfilter