Tech Library
Solution Guides
[Solution Guide]
NFC steht für Near Field Communication, eine Form der kurzdistanzigen drahtlosen Kommunikation.
Geräte mit NFC-Funktionalität können Datenübertragung und Authentifizierung durch einfaches Annähern aneinander ausführen. Diese Funktion wird zunehmend rasch in Smartphones integriert.
Darüber hinaus wird deren Anwendung auf Peripheriegeräte wie beispielsweise tragbare Geräte wie Smartwatches erweitert.
NFC wird breitflächig in bargeldlosen Zahlungstransaktionen sowie zur Verknüpfung und Authentifizierung von Peripheriegeräten eingesetzt. Es birgt ein breites Anwendungspotenzial für die Verwirklichung einer berührungsfreien Gesellschaft.
Dieser Artikel stellt die Hauptkomponenten vor, die in NFC-Schaltkreisen zum Einsatz kommen, darunter NFC-Antennen, magnetische Folien, Induktoren für LC-Filter und Baluns für Einseiten-Schaltungen.
NFC steht für Near Field Communication, eine Form der kurzdistanzigen drahtlosen Kommunikation.
Geräte mit NFC-Funktionalität können Datenübertragung und Authentifizierung durch einfaches Annähern aneinander ausführen. Diese Funktion wird zunehmend rasch in Smartphones integriert.
Darüber hinaus wird deren Anwendung auf Peripheriegeräte wie beispielsweise tragbare Geräte wie Smartwatches erweitert.
NFC wird breitflächig in bargeldlosen Zahlungstransaktionen sowie zur Verknüpfung und Authentifizierung von Peripheriegeräten eingesetzt. Es birgt ein breites Anwendungspotenzial für die Verwirklichung einer berührungsfreien Gesellschaft.
Dieser Artikel stellt die Hauptkomponenten vor, die in NFC-Schaltkreisen zum Einsatz kommen, darunter NFC-Antennen, magnetische Folien, Induktoren für LC-Filter und Baluns für Einseiten-Schaltungen.
Solution Guides
[Solution Guide]
In recent years, switching speed of DC-DC converters has increased as the switching frequency has become higher. As a result, high-frequency noise is generated when inductance and stray capacitance of the wiring of board or inside IC resonate due to a sudden change in input current. The high-frequency noise can conduct to external circuits and cause abnormal operation of the set. This Solution Guide introduces examples of noise countermeasures using a three-terminal filter (feed-through filter for power lines) with low ESL, which is effective for noise countermeasures against noise generated on the input side of DC-DC converters.
In recent years, switching speed of DC-DC converters has increased as the switching frequency has become higher. As a result, high-frequency noise is generated when inductance and stray capacitance of the wiring of board or inside IC resonate due to a sudden change in input current. The high-frequency noise can conduct to external circuits and cause abnormal operation of the set. This Solution Guide introduces examples of noise countermeasures using a three-terminal filter (feed-through filter for power lines) with low ESL, which is effective for noise countermeasures against noise generated on the input side of DC-DC converters.
Solution Guides
[Solution Guide]
Traditionally, aluminum electrolytic capacitors and tantalum electrolytic capacitors have been widely used for smoothing and decoupling applications that require large capacitance. With increasing capacitance values, MLCCs are replacing various electrolytic capacitors in power circuits and other applications.
Replacing electrolytic capacitors with MLCCs offers various benefits such as space reduction due to smaller size and lower profile, reduced ripple voltage due to low ESR, and improved reliability due to reduced self-heating.
On the other hand, low ESR, which is an advantage of MLCCs, can sometimes lead to abnormal oscillation or anti-resonance. Additionally, high dielectric constant MLCCs (Class 2) exhibit a characteristic capacitance change when DC voltage is applied, so caution is necessary.
This guide explains the advantages and precautions to be taken when replacing electrolytic capacitors with MLCCs.
Traditionally, aluminum electrolytic capacitors and tantalum electrolytic capacitors have been widely used for smoothing and decoupling applications that require large capacitance. With increasing capacitance values, MLCCs are replacing various electrolytic capacitors in power circuits and other applications.
Replacing electrolytic capacitors with MLCCs offers various benefits such as space reduction due to smaller size and lower profile, reduced ripple voltage due to low ESR, and improved reliability due to reduced self-heating.
On the other hand, low ESR, which is an advantage of MLCCs, can sometimes lead to abnormal oscillation or anti-resonance. Additionally, high dielectric constant MLCCs (Class 2) exhibit a characteristic capacitance change when DC voltage is applied, so caution is necessary.
This guide explains the advantages and precautions to be taken when replacing electrolytic capacitors with MLCCs.
Solution Guides
[Solution Guide]
One of the well-established key requirements in solar inverters is their high efficiency. But also, their costs, size and weight are subject to continuous improvements. One approach to better fulfil all these demanding requirements simultaneously is the use of multilevel topologies.
The main advantages of switching between multiple voltage levels are lower voltage stress for the semiconductors and lower ripple stress for the power chokes.
This means that lower-voltage semiconductors can be used, which are typically cheaper.
Lower ripple stress for the chokes makes smaller and thereby lighter and cheaper choke designs possible.
The flying capacitor topology is a multilevel topology, that is an interesting choice especially for (but not limited to) the booster stage of a solar inverter. As its name implies, it needs a capacitor as a key element. This article describes and compares possible TDK solutions therefor.
One of the well-established key requirements in solar inverters is their high efficiency. But also, their costs, size and weight are subject to continuous improvements. One approach to better fulfil all these demanding requirements simultaneously is the use of multilevel topologies.
The main advantages of switching between multiple voltage levels are lower voltage stress for the semiconductors and lower ripple stress for the power chokes.
This means that lower-voltage semiconductors can be used, which are typically cheaper.
Lower ripple stress for the chokes makes smaller and thereby lighter and cheaper choke designs possible.
The flying capacitor topology is a multilevel topology, that is an interesting choice especially for (but not limited to) the booster stage of a solar inverter. As its name implies, it needs a capacitor as a key element. This article describes and compares possible TDK solutions therefor.
Solution Guides
[Solution Guide]
In the automotive field, CPUs and FPGAs for systems that require advanced image processing, such as onboard ADAS ECUs and autonomous ECUs, need to operate at high speed and require high drive current in conjunction with the increasing performance and functionality of systems. Also, in the ICT field, power supply configurations that support higher current required for devices that need huge amounts of power such as servers. There is a trend towards higher operating speeds and higher currents in the power supply lines of systems with increased performance and functions as described above. At the same time, power supply structures that maintain the nominal voltage within narrow tolerance ranges, which have decreased in conjunction with processor miniaturization, are also required.
In the automotive field, CPUs and FPGAs for systems that require advanced image processing, such as onboard ADAS ECUs and autonomous ECUs, need to operate at high speed and require high drive current in conjunction with the increasing performance and functionality of systems. Also, in the ICT field, power supply configurations that support higher current required for devices that need huge amounts of power such as servers. There is a trend towards higher operating speeds and higher currents in the power supply lines of systems with increased performance and functions as described above. At the same time, power supply structures that maintain the nominal voltage within narrow tolerance ranges, which have decreased in conjunction with processor miniaturization, are also required.