Tech Library Products & Technologies Applications & Cases Solution Guides Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name Drahtlose Energieübertragung Durchsichtige Leitende Folien EMV-Bauelemente Ferrite und Zubehör HF-Komponenten (-) Induktivitäten (Spulen) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Kondensatoren Schirmungsfolien / Magnetfolien Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 (-) Automobilindustrie ICT Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Unterhaltungselektronik Wearables Facet Tech Note List Application Category 2022 2020 2019 2018 2017 2015 Facet Tech Note List Published on Date Products & Technologies März. 2022 TDK bietet geschirmte SMT-Power-Induktivitäten mit Sättigungsströmen bis 80 A an Die TDK Corporation präsentiert die neue Serie PCM120T an geschirmten SMT-Power-Induktivitäten. Die PCM-Induktivitäten sind optimiert für Anwendungen, die einen hohen Sättigungsstrom und einen niedrigen Gleichstromwiderstand benötigen. Die Produktfamilie PCM120T umfasst 14 Induktivitätswerte zwischen 0,4 µH und 10 µH, wobei typabhängig Sättigungsströme von bis zu 80 A erreicht werden. Durch die Verwendung eines Kernes aus einer Eisenlegierung werden optimale Sättigungseigenschaften erzielt. Um die Verluste möglichst gering zu halten, kommen Wicklungen aus Flachdraht zum Einsatz. Dadurch ergeben sich geringe Gleichstromwiderstände (RDC) von 0,72 mΩ (0,4 µH) bis 9 mΩ (10 µH). Dank des geschlossenen Gehäuses aus Ferritmaterial ohne äußeren Luftspalt weisen die neuen Induktivitäten ein sehr gutes EMV-Verhalten auf. Durch die Leadframe-Konstruktion eignen sich die Bauelemente hervorragend für die automatische Lötstellenkontrolle (AOI) und es wird eine Koplanarität von <0,1 mm erreicht. Mit der guten Isolation des metallenen Kernes ist eine Beständigkeit gegen hohe Spannungspulse (gemäß ISO7636) gegeben. Die TDK Corporation präsentiert die neue Serie PCM120T an geschirmten SMT-Power-Induktivitäten. Die PCM-Induktivitäten sind optimiert für Anwendungen, die einen hohen Sättigungsstrom und einen niedrigen Gleichstromwiderstand benötigen. Die Produktfamilie PCM120T umfasst 14 Induktivitätswerte zwischen 0,4 µH und 10 µH, wobei typabhängig Sättigungsströme von bis zu 80 A erreicht werden. Durch die Verwendung eines Kernes aus einer Eisenlegierung werden optimale Sättigungseigenschaften erzielt. Um die Verluste möglichst gering zu halten, kommen Wicklungen aus Flachdraht zum Einsatz. Dadurch ergeben sich geringe Gleichstromwiderstände (RDC) von 0,72 mΩ (0,4 µH) bis 9 mΩ (10 µH). Dank des geschlossenen Gehäuses aus Ferritmaterial ohne äußeren Luftspalt weisen die neuen Induktivitäten ein sehr gutes EMV-Verhalten auf. Durch die Leadframe-Konstruktion eignen sich die Bauelemente hervorragend für die automatische Lötstellenkontrolle (AOI) und es wird eine Koplanarität von <0,1 mm erreicht. Mit der guten Isolation des metallenen Kernes ist eine Beständigkeit gegen hohe Spannungspulse (gemäß ISO7636) gegeben. Induktivitäten (Spulen) Induktivitäten (Spulen) SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen) Solution Guides Nov. 2020 [Solution Guide] Gesamtlösungen für NFC-Schaltungen NFC ist eine Abkürzung für Near Field Communication; es handelt sich um eine Art drahtloser Kommunikation mit kurzer Reichweite. NFC ist eine Funktion, die Datenkommunikation und Authentisierung durchführen kann, wenn zwei NFC-kompatible Geräte in die Nähe zueinander gebracht werden, und ihr Einsatz in Smartphones hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Auch in Peripheriegeräten einschließlich tragbarer Endgeräte, wie z.B. Smart-Uhren, ist ein zunehmender Einsatz von NFC zu beobachten. NFC wird in vielen Situationen eingesetzt, u.a. beim bargeldlosen Bezahlen und bei der Authentifizierung von Verbindungen mit Peripheriegeräten, und es wird erwartet, dass es auf dem Weg zu einer berührungslosen Gesellschaft für noch vielfältigere Anwendungen eingesetzt werden wird. Dieser Artikel stellt die wichtigsten Komponenten vor, die in NFC-Schaltungen verwendet werden: NFC-Antenne, Magnetblech, LC-Filterinduktivität, Ein-End-Schaltungsbalun und elektrischer Doppelschichtkondensator (EDLC/Superkondensator). NFC ist eine Abkürzung für Near Field Communication; es handelt sich um eine Art drahtloser Kommunikation mit kurzer Reichweite. NFC ist eine Funktion, die Datenkommunikation und Authentisierung durchführen kann, wenn zwei NFC-kompatible Geräte in die Nähe zueinander gebracht werden, und ihr Einsatz in Smartphones hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Auch in Peripheriegeräten einschließlich tragbarer Endgeräte, wie z.B. Smart-Uhren, ist ein zunehmender Einsatz von NFC zu beobachten. NFC wird in vielen Situationen eingesetzt, u.a. beim bargeldlosen Bezahlen und bei der Authentifizierung von Verbindungen mit Peripheriegeräten, und es wird erwartet, dass es auf dem Weg zu einer berührungslosen Gesellschaft für noch vielfältigere Anwendungen eingesetzt werden wird. Dieser Artikel stellt die wichtigsten Komponenten vor, die in NFC-Schaltungen verwendet werden: NFC-Antenne, Magnetblech, LC-Filterinduktivität, Ein-End-Schaltungsbalun und elektrischer Doppelschichtkondensator (EDLC/Superkondensator). Drahtlose Energieübertragung HF-Komponenten Induktivitäten (Spulen) Kondensatoren Schirmungsfolien / Magnetfolien Doppelschichtkondensatoren (EDLC / Supercapacitors) Induktivitäten (Spulen) Drahtlose Energieübertragung / NFC-Antennen (Schild) Products & Technologies Mai. 2020 [Produkt-Übersicht] Kompakte Doppel-Drosseln mit hohem Sättigungsstrom Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an Doppel-Drosseln um die neue EPCOS Serie B82477D6* erweitert. Die sieben Typen der Serie decken ein Induktivitätsspektrum von 2 x 3,9 µH bis 2 x 47 µH ab und sind für maximale Nennströme von 2,83 A bis 7,05 A ausgelegt. Ein besonderes Merkmal der nach AEC-Q200 qualifizierten und RoHS-kompatiblen Drosseln sind die hohen Sättigungsströme von bis zu 16,1 A. Die magnetisch geschirmten Induktivitäten haben Abmessungen von nur 12,5 x 12,5 x 10,5 mm3 und sind für einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C ausgelegt. Abhängig vom Typ bieten die Drosseln sehr hohe Kopplungsfaktoren der beiden Wicklungen von 97 bis 99 Prozent. Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an Doppel-Drosseln um die neue EPCOS Serie B82477D6* erweitert. Die sieben Typen der Serie decken ein Induktivitätsspektrum von 2 x 3,9 µH bis 2 x 47 µH ab und sind für maximale Nennströme von 2,83 A bis 7,05 A ausgelegt. Ein besonderes Merkmal der nach AEC-Q200 qualifizierten und RoHS-kompatiblen Drosseln sind die hohen Sättigungsströme von bis zu 16,1 A. Die magnetisch geschirmten Induktivitäten haben Abmessungen von nur 12,5 x 12,5 x 10,5 mm3 und sind für einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C ausgelegt. Abhängig vom Typ bieten die Drosseln sehr hohe Kopplungsfaktoren der beiden Wicklungen von 97 bis 99 Prozent. Induktivitäten (Spulen) Induktivitäten (Spulen) Applications & Cases Febr. 2020 [Application Note] Automotive LED Lighting As the electrification of automobiles advances, power consumption control is becoming an increasingly important factor. LED Lighting Technology design reduces power consumption, increases lifecycle, offers design freedom and overall control. It is now used in Automotive functions including headlights and interior lighting. The TDK Group offers an extensive lineup of power inductors for use in LED drivers optimized for different systems including step-up, step-down, and step-up/step-down types. As the electrification of automobiles advances, power consumption control is becoming an increasingly important factor. LED Lighting Technology design reduces power consumption, increases lifecycle, offers design freedom and overall control. It is now used in Automotive functions including headlights and interior lighting. The TDK Group offers an extensive lineup of power inductors for use in LED drivers optimized for different systems including step-up, step-down, and step-up/step-down types. Induktivitäten (Spulen) Induktivitäten (Spulen) SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen) Solution Guides Dez. 2019 [Solution Guide] Soft Termination Capacitors, Inductors, and Chip Beads for High-Reliability Products for Automotive Applications Automakers are incorporating more multifunctional capabilities into automobiles as they seek to make autonomous driving a reality. Electronic control units (ECUs) for advanced driver assistance systems are consuming more power, and the latest trend is toward ECU integration—installing an ECU close to the engine room or other working part. Automakers are incorporating more multifunctional capabilities into automobiles as they seek to make autonomous driving a reality. Electronic control units (ECUs) for advanced driver assistance systems are consuming more power, and the latest trend is toward ECU integration—installing an ECU close to the engine room or other working part. EMV-Bauelemente Induktivitäten (Spulen) Kondensatoren Induktivitäten (Spulen) SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen) Applications & Cases Nov. 2019 [Application Note] "Vehicle-to-Vehicle and Infrastructure-to-Vehicle Communication" (V2X) to Realize Autonomous Driving Technology The evolution of sensing technology and communication network contribute to the realization of Autonomous driving society and its growth. In association with full-scale expansion of the "5G service" next-generation wireless communication standard, great attention is being placed on wireless technology intended for "vehicle-to-vehicle and infrastructure-to-vehicle communication" (V2X) to communicate data between automobiles and their surroundings. While the TDK Group can offer a lineup of various electronic components for V2X, this article introduces a selection of IMU (Inertial Measurement Unit) and high-frequency products for Telematics Control Units (TCUs). The evolution of sensing technology and communication network contribute to the realization of Autonomous driving society and its growth. In association with full-scale expansion of the "5G service" next-generation wireless communication standard, great attention is being placed on wireless technology intended for "vehicle-to-vehicle and infrastructure-to-vehicle communication" (V2X) to communicate data between automobiles and their surroundings. While the TDK Group can offer a lineup of various electronic components for V2X, this article introduces a selection of IMU (Inertial Measurement Unit) and high-frequency products for Telematics Control Units (TCUs). HF-Komponenten Induktivitäten (Spulen) Sensoren und Sensorsysteme HF-Komponenten Induktivitäten (Spulen) SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen) Solution Guides Juli. 2019 [Solution Guide] Ensuring communication quality and filtering suitable for PoC (Power over Coax) With the increasing speed and sophistication of interfaces in cars, the PoC (Power over Coax) approach is gaining in popularity, as it allows superimposing signals and power in one coaxial cable, for example for LVDS based automotive camera systems. A PoC filter consisting of one or more inductors and chip beads is used on the circuit side to separate the signal and the power supply current. This is important in terms of maintaining communication quality. The PoC filter therefore requires inductors that realize high impedance for AC components over a wide bandwidth range from low to high frequencies. With the increasing speed and sophistication of interfaces in cars, the PoC (Power over Coax) approach is gaining in popularity, as it allows superimposing signals and power in one coaxial cable, for example for LVDS based automotive camera systems. A PoC filter consisting of one or more inductors and chip beads is used on the circuit side to separate the signal and the power supply current. This is important in terms of maintaining communication quality. The PoC filter therefore requires inductors that realize high impedance for AC components over a wide bandwidth range from low to high frequencies. Induktivitäten (Spulen) Chip Beads SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen) Applications & Cases Juli. 2019 [Application Note] Automotive communication interface: Products recommended for PoC use (PoC filter inductors, chip beads) The demand for high-speed automotive onboard interfaces is increasing, with a view towards supporting driving safety, reducing the environmental load, and improving comfort. For bidirectional communication, the automotive Ethernet format is commonly used, while LVDS is the choice for one-way communication. With LVDS (Low Voltage Differential Signaling), the preferred approach is to also adopt the PoC (Power over Coax) method that enables transmission of the signal and power supply over a single coaxial cable, thereby reducing the weight of wire harnesses in the car. This page describes usage examples and effects of inductors and chip beads specifically recommended for PoC filter applications. The demand for high-speed automotive onboard interfaces is increasing, with a view towards supporting driving safety, reducing the environmental load, and improving comfort. For bidirectional communication, the automotive Ethernet format is commonly used, while LVDS is the choice for one-way communication. With LVDS (Low Voltage Differential Signaling), the preferred approach is to also adopt the PoC (Power over Coax) method that enables transmission of the signal and power supply over a single coaxial cable, thereby reducing the weight of wire harnesses in the car. This page describes usage examples and effects of inductors and chip beads specifically recommended for PoC filter applications. Induktivitäten (Spulen) Induktivitäten (Spulen) SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen) Products & Technologies Juni. 2019 [Produkt-Übersicht] High frequency power inductors for automotive applications designed for outstanding reliability to reduce failure risks. We are transitioning from an age where people drive cars to an age where people provide mobility services and utilize autonomous driving capability. As a consequence, the number of electronic parts used in cars is steadily rising. If even a single component fails, a specific function may be impaired, which as a result, severe performance requirements are placed on the components reliability. TDK provides high frequency power inductors for automotive applications that are designed for outstanding reliability to reduce failure risks – HPL series, TFM series, and BCL series. We are transitioning from an age where people drive cars to an age where people provide mobility services and utilize autonomous driving capability. As a consequence, the number of electronic parts used in cars is steadily rising. If even a single component fails, a specific function may be impaired, which as a result, severe performance requirements are placed on the components reliability. TDK provides high frequency power inductors for automotive applications that are designed for outstanding reliability to reduce failure risks – HPL series, TFM series, and BCL series. Induktivitäten (Spulen) Induktivitäten (Spulen) SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen) Applications & Cases März. 2019 [Application Note] How to Use Power Inductors As electronic devices become more advanced, the power supply voltage of LSIs used in them is lowered, so their power consumption can be reduced and their speed increased. However, a decrease in the power supply voltage also causes the requirements regarding voltage fluctuations to become more severe, creating a need for high-performance DC-DC converters to fulfill these characteristic requirements, and power inductors are important components that greatly affect their performance. TDK has a widely varied lineup of power inductor products, and this article describes and explains effective methods for using power inductors, and key points for selecting them, according to the required characteristics of DC-DC converters. As electronic devices become more advanced, the power supply voltage of LSIs used in them is lowered, so their power consumption can be reduced and their speed increased. However, a decrease in the power supply voltage also causes the requirements regarding voltage fluctuations to become more severe, creating a need for high-performance DC-DC converters to fulfill these characteristic requirements, and power inductors are important components that greatly affect their performance. TDK has a widely varied lineup of power inductor products, and this article describes and explains effective methods for using power inductors, and key points for selecting them, according to the required characteristics of DC-DC converters. Induktivitäten (Spulen) Induktivitäten (Spulen) SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen) Seitennummerierung Aktuelle Seite 1 Seite 2 Nächste Seite Next › Letzte Seite Last »