Tech Library Products & Technologies Applications & Cases Solution Guides Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name Application Specific IC (ASIC) Durchsichtige Leitende Folien EMV-Bauelemente Kondensatoren Sensoren und Sensorsysteme Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 Automobilindustrie ICT Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Others (-) Unterhaltungselektronik Wearables Facet Tech Note List Application Category 2023 2022 (-) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Facet Tech Note List Published on Date Applications & Cases Nov. 2021 [Application Note] Ag-gestapelt Durchsichtige Leitende Folien Die transparente und leitfähige Folie von TDK (FleClear®) mit einer Silber [Ag]-Legierung ist ein vielseitiges Material mit zahlreichen Einsatzmöglichkeiten. Um die gewünschten Anwendungen adäquat ausführen zu können, ist es für viele dieser Einsätze notwendig, einen direkten elektrischen Kontakt mit der leitfähigen und widerstandsarmen Oberfläche der Folie herzustellen. Die folgende Application Note gibt Ihnen einen Überblick über FleClear® und enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anbringen einer Metallelektrode sowie eine Liste der benötigten Ausrüstung und der empfohlenen Materialien, um Kupfer-Sammelschienen an der leitfähigen Oberfläche anzubringen. Darüber hinaus werden auch relevante Lieferanten und die entsprechenden Nummern aufgelistet. Die transparente und leitfähige Folie von TDK (FleClear®) mit einer Silber [Ag]-Legierung ist ein vielseitiges Material mit zahlreichen Einsatzmöglichkeiten. Um die gewünschten Anwendungen adäquat ausführen zu können, ist es für viele dieser Einsätze notwendig, einen direkten elektrischen Kontakt mit der leitfähigen und widerstandsarmen Oberfläche der Folie herzustellen. Die folgende Application Note gibt Ihnen einen Überblick über FleClear® und enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anbringen einer Metallelektrode sowie eine Liste der benötigten Ausrüstung und der empfohlenen Materialien, um Kupfer-Sammelschienen an der leitfähigen Oberfläche anzubringen. Darüber hinaus werden auch relevante Lieferanten und die entsprechenden Nummern aufgelistet. Durchsichtige Leitende Folien Solution Guides Sep. 2021 [Solution Guide] Sensors solutions that enable advanced control of service robots Service robots are widely used in various situations such as logistics / transport, security, cleaning, housework, hobbies / entertainment and care / assistance. Since service robots are used in a wide variety of situations, it is necessary to fulfil many requirements such as smooth communication with humans (HMI), ensuring safety and responding to changes in the real time. In service robots, the role of a sensor is very important. In this article, we will take a vacuum cleaner robots as an example. Service robots are widely used in various situations such as logistics / transport, security, cleaning, housework, hobbies / entertainment and care / assistance. Since service robots are used in a wide variety of situations, it is necessary to fulfil many requirements such as smooth communication with humans (HMI), ensuring safety and responding to changes in the real time. In service robots, the role of a sensor is very important. In this article, we will take a vacuum cleaner robots as an example. Application Specific IC (ASIC) Sensoren und Sensorsysteme Bewegungssensoren / Inertialsensoren Drucksensoren Temperatursensoren (NTC) Ultraschallsensoren Embedded Motor-Controller IMU (Inertial Measurement Unit) Luftdrucksensoren MEMS-Mikrofone (Mikrofon) NTC-Elemente NTC-Sensor-Systeme SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren) Time-of-Flight (ToF) Ultraschallsensoren Products & Technologies Aug. 2021 Niederohmige, dünne und leichte elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) Dies ist ein elektrischer Doppelschichtkondensator mit einer Metallfolien-Laminatfolie (EDSK/Superkondensatoren). Niederohmige elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) eignen sich als Kondensator zur Bereitstellung von Zusatzleistung bei Leistungsspitzen, als Reserve bei Stromausfall, zur Energieernte oder zur regenerativen Energiespeicherung. Sie sind dünn und leicht, was sie für den Einsatz in mobilen Produkten attraktiv macht. Dies ist ein elektrischer Doppelschichtkondensator mit einer Metallfolien-Laminatfolie (EDSK/Superkondensatoren). Niederohmige elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) eignen sich als Kondensator zur Bereitstellung von Zusatzleistung bei Leistungsspitzen, als Reserve bei Stromausfall, zur Energieernte oder zur regenerativen Energiespeicherung. Sie sind dünn und leicht, was sie für den Einsatz in mobilen Produkten attraktiv macht. Kondensatoren Doppelschichtkondensatoren (EDLC / Supercapacitors) Doppelschichtkondensatoren (EDLC / Supercapacitors) Products & Technologies Mai. 2021 [Produkt-Übersicht] Vorteile eines Metalloxidvaristors mit Thermosicherung Die ThermoFuse®-Varistoren werden für den Überspannungsschutz mit einem zusätzlichen Thermoelement als Sicherheitsmerkmal verwendet. In den letzten Jahren sind Ausfallsicherheitsfunktionen gefragter geworden und so ist die Vielfalt der Thermoschutzvaristoren auf dem Markt gestiegen, was zu vielen Ausführungen in verschiedenen Größen und Überspannungskapazitäten geführt hat. Dieser Artikel führt die Vorteile und Eigenschaften des TDK ThermoFuse®-Varistors gegenüber den Standardvaristoren auf. Die ThermoFuse®-Varistoren werden für den Überspannungsschutz mit einem zusätzlichen Thermoelement als Sicherheitsmerkmal verwendet. In den letzten Jahren sind Ausfallsicherheitsfunktionen gefragter geworden und so ist die Vielfalt der Thermoschutzvaristoren auf dem Markt gestiegen, was zu vielen Ausführungen in verschiedenen Größen und Überspannungskapazitäten geführt hat. Dieser Artikel führt die Vorteile und Eigenschaften des TDK ThermoFuse®-Varistors gegenüber den Standardvaristoren auf. ThermoFuse-Varistoren Products & Technologies März. 2021 TDK bietet kompakte stromkompensierte Ringkerndrosseln TDK präsentiert eine neue Serie stromkompensierter EPCOS Doppel-Ringkerndrosseln zur Unterdrückung von Gleichtaktstörungen. TDK präsentiert eine neue Serie stromkompensierter EPCOS Doppel-Ringkerndrosseln zur Unterdrückung von Gleichtaktstörungen. EMV-Bauelemente Netzdrosseln Products & Technologies Febr. 2021 TDK bietet kompakte Übertrager für DC-DC-Wandler Die TDK Corporation präsentiert mit der EPCOS Serie E10 EM neue isolierte SMT-Übertrager, die für verschiedene DC-DC-Wandler-Topologien und Gate-Treiberschaltungen in der E-Mobilität und Industrie-Elektronik geeignet sind. Die Serie umfasst 4 Typen, die eine Basisisolierung der Wicklungen von 500 VRMS Arbeitsspannung sowie eine verstärkte Isolierung von 300 VRMS aufweisen. Die Übersetzungsverhältnisse der Wicklungen liegen typabhängig zwischen 1:0,76 und 4:1. Die TDK Corporation präsentiert mit der EPCOS Serie E10 EM neue isolierte SMT-Übertrager, die für verschiedene DC-DC-Wandler-Topologien und Gate-Treiberschaltungen in der E-Mobilität und Industrie-Elektronik geeignet sind. Die Serie umfasst 4 Typen, die eine Basisisolierung der Wicklungen von 500 VRMS Arbeitsspannung sowie eine verstärkte Isolierung von 300 VRMS aufweisen. Die Übersetzungsverhältnisse der Wicklungen liegen typabhängig zwischen 1:0,76 und 4:1. Übertrager Products & Technologies Jan. 2021 Hochpräzise TDK Low-Profile-Sensoren für die Medizintechnik Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie hochpräziser Differenzdrucksensoren, die als Flachbaugruppen ausgeführt sind (Bestellnummer B58621V*). Sie sind für Messbereiche von 16 mbar FS (Fullscale), 100 mbar und 7 bar bei einer hohen absoluten Genauigkeit von bis zu ±1 Prozent FS zwischen -20 °C bis +70 °C ausgelegt. Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie hochpräziser Differenzdrucksensoren, die als Flachbaugruppen ausgeführt sind (Bestellnummer B58621V*). Sie sind für Messbereiche von 16 mbar FS (Fullscale), 100 mbar und 7 bar bei einer hohen absoluten Genauigkeit von bis zu ±1 Prozent FS zwischen -20 °C bis +70 °C ausgelegt. Sensoren und Sensorsysteme