Q.
Wie sollte ein geeignetes PTC-Produkt ausgewählt werden?
- Schutzbauelemente >
- Überlastschutz >
- PTC-Einschaltstrombegrenzer
A. Ein Einschaltstrombegrenzer PTC sollte sorgfältig nach dem vorgegebenen Designziel ausgewählt werden. Zunächst muss die Anzahl der erforderlichen PTC-Elemente anhand der im jeweiligen Datenblatt beschriebenen Gleichung entsprechend der Schaltungsauslegung in der Anwendung sowie der interessierenden PTC-Spezifikationen wie Referenztemperatur oder Wärmekapazität ermittelt werden. Bei aufeinanderfolgenden Lade-/Entladezyklen in kurzer Zeit kann eine höhere Anzahl von PTC-Elementen erforderlich sein, da die Wärmeabgabe innerhalb der Zeit bis zum nächsten Zyklus begrenzt sein kann.