Q.
デカップリング用コイルとはなんですか。
- インダクタ(コイル) >
- インダクタ(コイル)
A. デカップリング用コイルは電源回路に直列接続されます。デカップリング用コイルには2 つの働きがあります。
- 1.高周波ノイズの低減
コイルは周波数の高い交流電流ほど通しにくいため、高周波ノイズを反射して遮断します。その効果を高めるため、通常、コンデンサと組み合わせたLCフィルタ( ローパスフィルタ) として使用されます。
コイルとは逆にコンデンサは高周波ほど通しやすい性質をもつため、コイルで反射させた高周波ノイズをコンデンサを通じてアース側にバイパスするのです。 - 2.電源電圧の安定化
コイルは変動する電流に対して、変動を阻止するような方向に起電力を発生させ( コイルの自己誘導作用)、電気エネルギーを磁気エネルギーとして蓄えます。このため、IC に瞬間的に大電流が流れたときは、コイルは蓄えた磁気エネルギーを放出して電圧変動を抑制します。
TDKではデカップリング用コイルとして、一般グレードと車載グレードを巻線タイプと積層タイプにて提供しています。
その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは当Webサイトよりお問い合わせください。