FAQ
Q.
DC-DCコンバータで入力瞬停時に出力電圧を保持する方法はありますか?
  • 電源
  • >
  • DC入力電源(DC-DCコンバータ)


A. 入力側に大容量のコンデンサを追加する方法があります。(入力電圧が引き抜かれる場合には、ダイオードも追加する必要があります)

図1

* 入力からの電力供給が停止した場合、外付け入力コンデンサCinより電力を供給します(①)。この入力コンデンサCinの容量値を増やすことで、DC-DCコンバータが動作可能な入力電圧の下限値へ低下するまでの時間を増やすことが可能です。
なお、入力瞬停時に入力供給電源や入力側に接続される他の回路によって入力電圧が引き抜かれる場合には、 逆流防止用のダイオードD1を追加挿入する必要があります(②)。定常状態で損失が発生しますのでご注意ください。

図1