Q.
出力のLEDが点滅しているのですが、正常な状態でしょうか?
- 電源 >
- AC入力電源(AC-DCコンバータ)
A.
正常動作の場合、LEDは点”灯”します。過電流保護機能が間欠動作の場合、以下のような原因でLEDが点”滅”する可能性が考えられますので、ご確認ください。
[原因①]過電流保護機能が動作している
過電流保護機能が動作すると、出力電圧が間欠しますので、出力のLEDが点滅します。(過電流特性が出力間欠の場合)
[原因②]外付けコンデンサ容量が大きすぎる
取扱説明書に記載されている容量を超える外付けコンデンサを接続すると、起動時に過電流保護機能が動作し、出力のLEDが点滅します。
なお、過電流状態が解除されると、出力電圧が正常に戻り、LEDは点灯します。