FAQ
Q.
単相入力電源3台に三相交流の各相を接続して使用可能ですか?
  • 電源
  • >
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ)

A.三相から単相を引き出しても、電源としては動作します。

ただし、各相の電力が同じになるようにご使用頂く事を推奨します。
また、L相にのみヒューズが実装されている電源装置では、各電源装置のN相にヒューズを挿入し、
電源装置のL相もしくはN相どちらかが必ず溶断するように配線してください。
なお、⊿結線及びY結線どちらでも使用可能ですが、Y結線の場合は線間電圧が相電圧の√3倍となりますので、 電源の入力電圧範囲を超えないようにご使用ください。