ニュース

メールニュース



ニュース

TDK製品情報NEWS Vol.053 2021年4月号②
トピックス
  • ・双方向DC-DCコンバータの使用例紹介
双方向DC-DCコンバータEZA11Kを使用した独立電源システム eneman(エネマン)
エネマン様の「eneman(エネマン)」は、電力会社の送配電網に依存しない独立電源システムで、双方向DC-DCコンバータEZA11Kはリチウムイオン電池の充放電電源として使われています。
「eneman」の概要と、TDKの双方向DC-DCコンバータがどのように使用されているかをご覧ください。
》使用例のご紹介:(株)エネマン様
双方向DC-DCコンバータEZAシリーズを活用した再エネ活用型DCマイクログリッドシステム
成宏電機のDCマイクログリッドシステムは、商用電源からの買電を極小化し、災害時はエネルギーの自給が可能な電源システムです。双方向DC-DCコンバータEZAシリーズは、リチウム電池の充放電だけでなく、その双方向性を活かして太陽光パネルのEL診断をオンラインで実現することが可能です。またEZAを利用することにより、災害時には電気自動車による電源供給も可能となります。
システムの概要と、TDKの双方向DC-DCコンバータの利用箇所をご覧ください。
》使用例のご紹介:(株)成宏電機 様