ニュース

メールニュース



ニュース

TDK製品情報NEWS Vol.043 2020年5月号
トピックス
  • ・プロダクトオーバービュー「ツェナー・TVSダイオードとバリスタの違いは?使用するために比較するべき4つのポイント」が公開されました
  • ・µPOL™組み込みDC-DCコンバータ:新たに製品ポータルがリリースされました
プロダクトオーバービュー「ツェナー・TVSダイオードとバリスタの違いは?使用するために比較するべき4つのポイント」が公開されました
チップバリスタとTVSダイオードは、過電圧保護部品として使用されます。 これらの製品は、構造・製造方法が完全に異なるが、静電気保護として似た性質を持っています。 そのため、回路上はどちらも使用可能なのですが、チップバリスタは使えないと判断されるケースが存在します。 たしかに、その歴史的な背景から、カタログやデータシートに記載する項目が異なることが多く、 コンデンサやその他の汎用部品のように、紙面に記載されているスペックだけで特性の比較を行うことが難しいです。 そこで、この記事では、バリスタとダイオードの違いを明確にし、ダイオードとバリスタの比較が可能なデータを紹介します。
》プロダクトオーバービュー
ツェナー・TVSダイオードとバリスタの違いは?使用するために
比較するべき4つのポイント
µPOL™組み込みDC-DCコンバータ:新たに製品ポータルがリリースされました
µPOL™製品ファミリは、新しいタイプのDC-DCコンバータです。これは、最新のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、ASIC、FPGA、DSP、および高度なデジタルロジックデバイスへの電力供給用に設計されています。
μPOL™テクノロジは、パワーセミコンダクタおよびインダクタを含む非常にコンパクトな統合ソリューションです。このデバイスは、I2C通信により幅広いアプリケーションに合わせて構成可能です。
このデバイスを使いやすくするために多くの設計努力がなされてきました。システム設計者は、入力および出力コンデンサを追加するだけで完全なDC-DCコンバータを実現できます。
》製品情報 µPOL™組み込みDC-DCコンバータ