FAQ
Q.
TDKのインダクタ(コイル)の種類とその違いを教えてください。
  • インダクタ(コイル)
  • >
  • インダクタ(コイル)

A. インダクタは使用目的として電源回路用、信号回路用、高周波回路用に大別され、さらに工法によって特徴が異なります。 TDKのインダクタは以下の様に分類されます。

  • ■積層タイプ 製品の小型低背化に適しており、使用するコア材料により、高周波用と電源用のいずれもラインナップされています。
  • ■巻線タイプ 太い銅線を使うことで直流抵抗を小さくでき、大電流に適しています。
  • ■薄膜タイプ 高精度なパターンの形成と優れた磁気特性の材料の組合せにより、小型低背で且つ大電流が必要な用途に適しています。

インダクタ製品の特性値検索では製品の工法や特徴などからも絞り込み検索が可能となっていますので、ご活用ください。

製品の工法や特徴などからも絞り込み検索

その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは当Webサイトよりお問い合わせください。