ニュース

メールニュース



ニュース

TDK製品情報NEWS Vol.020 2018年2月号
 
毎月一度、TDK製品の情報をお届けします。
 

 
トピックス
 
  • よくあるご質問に"フェライトコア"が追加されました
  • LAN用パルストランス ALT4532M-201-T001の評価用ボードがご利用いただけます
  • プレスリリース:磁気センサ: 旭化成エレクトロニクスとの高精度TMR 3軸磁気センサに関する共同開発について
  • 「第47回 インターネプコン ジャパン」出展のご報告
  • プレスリリース
  • 先月の人気記事
 
よくあるご質問に"フェライトコア"が追加されました
 
よくあるご質問コーナーに、フェライトコアの回答が追加されました。製品についてのご質問から、材料や品質についてなど、様々なご質問に回答します。
》フェライトコア FAQ一覧
例)
》フェライトコアを洗浄する場合の方法を教えてください。
》Mn-Zn系フェライトの特徴はなんですか?
》Ni-Zn系フェライトの特徴はなんですか?
》実効透磁率 μe とはなんですか?
ほか
 
》フェライトコア 製品トップページ
 
Mn-Zn系フェライトには、高周波対応材、高Bs材、低損失材、広温度帯域対応材など、用途に最適な各種材質を提供。国際規格に準拠した標準コア形状や、プレーナトランス用薄型形状などの独自形状などを豊富に取り揃えています。
また、Ni-Zn系フェライトにおいても、高周波対応材、高Bs材、抗応力材、低温度係数材など、インダクタ、EMC対策製品、アンテナ等の各用途に最適な材質を開発、提供。さらには0.6mm以下の小型・低背形状をはじめとする、その他特殊形状の設計および工法開発にも取り組んでいます。
 
 
LAN用パルストランス ALT4532M-201-T001の評価用ボードがご利用いただけます
 
LAN用パルストランス ALT4532M-201-T001とコモンモードフィルタ/チョーク ACM2012E-900-2P-T00の評価用ボードがご利用いただけるようになりました。
Buy Nowボタンから代理店在庫をご確認いただけます。
Sパラメータについては、「LAN用パルストランス ALTシリーズとコモンモードフィルタ/チョークの推奨組み合わせ」からご覧いただけます(myTDKへのログインが必要です)。
 
》ALT4532-EVA-01 評価用ボード
》LAN用パルストランス ALTシリーズとコモンモードフィルタ/チョークの推奨組み合わせ
 
プレスリリース:磁気センサ: 旭化成エレクトロニクスとの高精度TMR 3軸磁気センサに関する共同開発について
 
旭化成エレクトロニクス株式会社(社長:田村 敏、以下「AKM」)と、TDK株式会社(社長:石黒 成直、以下「TDK」)は、このたび、高精度TMR 3軸磁気センサを共同開発しました。

本センサは、TDKが長年、HDD(ハードディスクドライブ)用の磁気ヘッドで培ってきたTMR*素子の技術と、AKMの電子コンパスで培ったセンサ用ASICの設計技術を生かし、業界トップレベルの低ノイズ、低消費電流を達成し、かつ小型パッケージが可能となるものです。特性面では、微小な磁場の変化を精度高く検出することが出来るため、地磁気または磁場発生器を頼りに、精度の高い位置と姿勢の検出が可能です。

これらの優れた特長により、本センサは、最先端のスマートフォンや各種ウェアラブル機器などの小型電子機器をはじめ、ゲーム機のコントローラなど、より高い位置・姿勢精度を求めるVR(Virtual Reality、仮想現実), AR(Augmented Reality、拡張現実), MR(Mixed Reality、複合現実)等のアプリケーションに適しています。今後、市場拡大が見込まれるIoT関連機器への搭載も期待されます。
 
》プレスリリース:磁気センサ: 旭化成エレクトロニクスとの高精度TMR 3軸磁気センサに関する共同開発について
 
「第47回 インターネプコン ジャパン」出展のご報告
 
TDKは1月17日(水)から19日(金)までの3日間、東京ビッグサイトで開催された「第47回 インターネプコン ジャパン」に出展いたしました。皆様より多数のご来場をいただきましたことに、改めて感謝申し上げます。
TDKは、「夢をかたちに」をスローガンに、検査機能を有する高速・高精度なフリップチップボンダとマウンターおよび検査機能を有する微量塗布・高精度ディスペンサを展示しました。
 
》「第47回 インターネプコン ジャパン」出展のご報告
 
プレスリリース
 
2017年12月14日: ピエゾアクチュエータ: 触覚フィードバック機能を搭載した2.5Gタイプ小型 PowerHap™
2018年1月9日: 磁気センサ: 旭化成エレクトロニクスとの高精度TMR 3軸磁気センサに関する共同開発について
2018年1月18日: 電源製品:小型、医用規格適合、自然空冷方式のCME-Aシリーズに30W・60W出力モデルを追加
2018年1月23日: EMC対策部品: LED照明用ノイズ除去フィルタMAFシリーズの開発と量産
 
先月の人気記事