テックライブラリー
アプリケーション & 使用例 / アプリケーションノート
2024年09月
アプリケーションノート

ESD対策成功の鍵: GNDパターン設計とESD保護部品の活用

電子機器の設計では、機器に必要な信号を通し、必要のない信号(ノイズ)は、通さない・発さないことが望まれています。 プリント基板のパターン設計によっては、機器に侵入したESD(Electro-Static Discharge)の影響を受けやすくなります。 プリント基板へ侵入したESDの振舞いを可視化することで、ESD対策についてプリント基板設計の有効性を確認することができます。 本記事では、ESDに強いGNDパターン設計とESD保護部品の活用についてご紹介いたします。

ESD可視化装置について

ESD可視化装置とは、ESD(Electro-Static Discharge :静電気放電)の流れを非接触の磁界プローブで自動走査させ、ESD電流の可視化を行うことができる装置です。(図1参照)

図1 ESD可視化装置

ESD可視化測定に用いる評価基板

おもて面:基板中央に電源・信号パターン、外周にフレームGNDパターンを形成しています。
うら面:基板中央にシグナルGNDパターンを形成し、1mmギャップを空け、外周にフレームGNDパターンを形成しています。(図2参照)

図2 ESD可視化測定に用いる評価基板設計

ESD可視化測定条件

ESD条件:基板うら面のコーナー部にESDを印加します。除電プローブはESD印加部と対角のコーナーに接続します。(図3参照)
ESD可視化測定条件:測定プローブは、基板面から1mmのギャップを設け、X、Y方向各2mmピッチで測定します。(図4参照)

図3 ESD試験条件

図4 ESD可視化測定条件

実験1) フレームGNDとシグナルGNDパターン間ギャップの効果確認①

実験の目的

ESDをフレームGNDパターンに印加した場合、フレームGNDと1mmギャップを設けたシグナルGNDパターンへESD電流が拡散するのか、ESD可視化装置によって確認します。

想定した状況

  • 一般的に、機器に印加されたESDは基板の外周部分から侵入する。
  • ESDによる機器・ICの誤動作は、シグナルGNDに侵入したESDによって、基準GNDレベルが乱されることにより発生する場合が多い。
  • フレームGNDとシグナルGNDは、1mmのギャップが設けてあるため、フレームGNDに印加されたESDは、シグナルGNDへは伝搬されない。(パターン間は絶縁されているため)
  • パターン間の1mmギャップが、フレームGNDからシグナルGNDへのESD侵入を抑制することが可能であれば、ESD対策基板設計として活用することが可能と考える。
図5-1 フレームGNDパターンへESD印加直後

・シグナルGNDへのESD侵入は見られない。

図5-2 フレームGNDパターンへESD印加後 1ns

・シグナルGNDパターンへESD電流が侵入している。

実験1)のまとめ

  • フレームGNDとシグナルGNDは、1mmのギャップが設けてあるが、フレームGNDに印加されたESDは、シグナルGNDへ侵入してしまう。
  • ESD電流は、ESD充電電圧が高いほど、フレームGNDからシグナルGNDへ拡散している。

実験2) フレームGNDとシグナルGNDパターン間ギャップの効果確認②

実験の目的

実験1)の結果に対し、フレームGNDとシグナルGND間ギャップ5mmとした場合、シグナルGNDパターンへESD電流が拡散するのか、ESD可視化装置によって確認します。

想定した状況

  • 実験1)の結果より、フレームGNDとシグナルGND間ギャップ1mmでは、フレームGNDに印加されたESDは、シグナルGNDへ侵入してしまった。
  • フレームGNDからのESDをシグナルGNDと絶縁させるには、フレームGNDとシグナルGND間ギャップ1mmでは、十分ではない。
  • パターン間ギャップを5mmまで広げた場合、フレームGNDとシグナルGNDが絶縁され、フレームGNDに印加されたESDは、シグナルGNDへ伝搬されない。
図6 フレームGNDとシグナルGND間ギャップの違いによるESD電流の様子
(フレームGNDパターンへESD印加後 1ns)

実験2)のまとめ

  • フレームGNDからシグナルGNDパターンへのESD拡散は、いずれも大差は見られなかった。
  • フレームGNDとシグナルGNDは、5mmのギャップが設けてあるが、フレームGNDに印加されたESDは、シグナルGNDへ侵入してしまう。
  • パターン間にギャップを設けることで、フレームGNDからシグナルGNDへのESD侵入を抑制することは難しい。

なぜシグナルGNDにESDがはいりこんでしまうのか?

ESDの強さやパターン形状によっては、フレームGNDへESD電流が流れることで、パターン周囲に磁界が発生し、隣接するパターンへ誘導することによって、ESD電流がシグナルGNDへ伝搬したと考えます。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:17
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:17
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • default, selected
    動画 実験1,2) フレームGNDとシグナルGND間のESD挙動
    動画 実験1,2) フレームGNDとシグナルGND間のESD挙動

    実験3) フレームGNDとシグナルGNDパターン間への部品搭載の効果確認

    実験3のアプローチ

    実験1)、2)では、フレームGNDに印加されたESDを、シグナルGNDへ侵入させない対策を考えました。
    しかし、実験1)、2)の結果から、パターン間にギャップを設ける対策では、フレームGNDからシグナルGNDへのESD侵入を抑制することは難しいことが分かりました。
    シグナルGNDに侵入したESDを逃がすことで、シグナルGNDの基準GNDレベルの乱れを最小限に抑えることができるのではないかと考え、実験3)では、シグナルGNDに侵入したESDをESD保護部品によって効果的に逃がすことが可能かを確認します。

    実験の目的

    フレームGNDとシグナルGND間に、ESD保護部品(チップバリスタ)を配置することで、チップバリスタがESD電流をバイパスさせることが可能か、ESD可視化装置によって確認します。

    想定した状況

    • 実験1)、2)の結果より、フレームGNDに印加されたESDは、シグナルGNDパターンへ侵入してしまう。
    • シグナルGNDに侵入したESDがパターン内に滞留しないよう、意図的にESD電流の通り道を設け、ESDを逃がす。
    • シグナルGNDからフレームGNDへESDを導くことができれば、 ESD対策基板設計として活用することが可能と考える。
    図7 実験3)のESD可視化測定に用いる評価基板 及び 部品配置
    • シグナルGNDとフレームGNDパターン間にチップバリスタを配置するために、フレームGNDの内側に複数の凸部がある評価基板を使用
    • チップバリスタ配置箇所のみ、シグナルGNDとフレームGNDパターン間ギャップが1mmと狭くなっている (部品搭載位置以外は3mmギャップ)
    • シグナルGNDとフレームGNDパターン間に、チップバリスタ(1.0x0.5mm、6.8V)を各辺中央に4つ配置
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:22
    Loaded: 0.00%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:22
     
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    動画 実験3)ESD可視化測定結果
    動画 実験3)ESD可視化測定結果
    図8 実験3)ESD可視化測定結果1

    ESDはチップバリスタによってシグナルGND側にバイパスされている。フレームGNDへの拡散は抑制されている。

    図9 実験3)ESD可視化測定結果2

    シグナルGND側にバイパスされたESDは、再びフレームGNDへバイパスされている。

    実験3)のまとめ

    • フレームGNDとシグナルGND間に、チップバリスタを配置することで、ESDはチップバリスタを介してシグナルGND側にバイパスされた。
    • さらに、シグナルGND側にバイパスされたESDは、チップバリスタを介してフレームGND側へバイパスされた。
    • チップバリスタは、シグナルGNDに侵入したESDをフレームGNDへ逃がすためのESD電流の通り道として機能した。

    まとめ

    本実験は、下記を想定し、シグナルGNDにESDを侵入させないこと(基準GNDレベルの安定化)ために、PCBのGNDパターン設計による対策効果を確認した実験です。

    • 一般的に、機器に印加されるESDは基板の外周部分から侵入する。
    • ESDによる機器・ICの誤動作は、シグナルGNDに侵入したESDによって、基準GNDレベルが乱されることにより発生する場合が多い。

    実験1)、2)では、フレームGNDとシグナルGND間にギャップを設けて、フレームGNDからシグナルGNDへのESD侵入の抑制効果を確認しました。その結果、パターン間にギャップを設ける対策では、フレームGNDからシグナルGNDへのESD侵入を抑制することは難しいことが分かりました。
    実験3)では、『フレームGNDに印加されたESDを、シグナルGNDへ侵入させない対策』ではなく、『シグナルGNDに侵入したESDをフレームGNDへ逃がす対策』の可能性を確認しました。
    その結果、ESDはチップバリスタを介してシグナルGND側にバイパスされ、別の箇所に搭載されたチップバリスタを介してフレームGNDへバイパスされました。

    フレームGNDとシグナルGND間にESD保護部品を配置することで、シグナルGNDに侵入したESDを逃がすためのESD電流の通り道として機能することが分かりました。
    シグナルGNDに侵入したESDを逃がすことで、シグナルGNDの基準GNDレベルの乱れを最小限に抑えることができ、ESDによる機器・ICの誤動作の対策になると考えます。

    GNDパターン設計と、ESD保護部品の活用をご検討頂くことで、効果的なESD対策が可能と考えます。
    今回の実験結果をご活用頂くことで、ESDに強い回路設計の一助になれば幸いです。

    ESD技術サポート

    TDKでは、IEC61000-4-2やISO10605に準拠したESD試験や、ESD抑制電圧波形の測定を行うことができます。
    さらに、本記事に示したESD可視化装置を用いたESD電流測定にも対応することができます。

    NECプラットフォームズ(株)製 ESD可視化システム

    特長
    ◆ ESDの経路を特定することができる。
    ◆ 基板上のESD電流マッピングが可能。
    ◆ ESDをnsオーダーで測定が可能。
    ◆ 非接触での測定が可能なため、
    測定系の影響を与えずESDの挙動が確認できる。

    製品、販売、技術的な問題に関するお問い合わせ

    お問い合わせ

    販売代理店リストの詳細については、こちらをクリックしてください。

    関連リンク