ニュース

メールニュース



ニュース

TDK製品情報NEWS Vol.021 2018年4月号
 
毎月一度、TDK製品の情報をお届けします。
 

 
トピックス
 
  • 電源 : アプリケーション&使用例「双方向DC-DCコンバータと蓄電システムの協調によるスマートなパワーシステム」が公開されました
  • インダクタ(コイル) : SPM5030/6530/6550-HZシリーズのカタログが公開されました
  • ノイズサプレッションフィルタ:新たにLED照明用MAF2520シリーズが公開されました
  • よくあるご質問:"マグネット"が追加されました
  • PiezoHapt™ アクチュエータ : 新たに低電圧(12Vp-p)駆動品が追加されました
  • よくあるご質問:"センサおよびセンサシステム"が追加されました
  • 通信・放送Week 2018内 第18回光通信技術展(FOE 2018)出展のご報告
  • DOJO文化祭2017レポートが公開されました
 
電源 : アプリケーション&使用例「双方向DC-DCコンバータと蓄電システムの協調によるスマートなパワーシステム」が公開されました
 
TDKの絶縁型双方向DC-DCコンバータEZAシリーズは、通信機能を搭載した、直流給電システムにおける電力変換のプラットフォームとなる電源で、1台で直流電力を双方向にやりとりします。デジタル制御により高性能化を実現。柔軟なシステム設計が可能です。
 
インダクタ(コイル):SPM5030/6530/6550-HZシリーズのカタログが公開されました
 
金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線型インダクタです。
フェライト系巻線型インダクタと比べ、大電流、低Rdc、小型化が実現できます。
高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性も良好です。–40~125°C(自己温度上昇を含む)
金属磁性材料でコイルを一体成形する構造のため、接着剤によるフェライトコア貼合せ型のコイルよりもうなり音が低減されます。
 
ノイズサプレッションフィルタ:新たにLED照明用MAF2520シリーズが公開されました
 
近年、LED照明は省電力を目的とした普及が進むとともに、より付加価値を高めるため照明制御システムなどの通信機能を備えた機器間ソリューションによる更なる省電力化の開発が進められています。そのため、LED照明から発生するノイズ対策の重要度が従来以上に求められるのと同時に、基板サイズが小さくなることで電子部品への小型化に関する要求も強まっています。

今回、新たにラインナップを追加した積層タイプのノイズサプレッションフィルタ MAFシリーズはAC-DC変換後の回路へ挿入することで、特に20~100MHzの放射ノイズ対策に大きな効果が得られ、従来の巻線タイプと同等のノイズ抑制効果を小型の積層タイプで実現することができます。また、使用温度範囲は-40 ~ +125℃と広い温度範囲を実現しており、高温の環境下で使用することができます。
 
よくあるご質問:"マグネット"が追加されました
 
よくあるご質問コーナーに、マグネットの回答が追加されました。製品についてのご質問から、材料や品質についてなど、様々なご質問に回答します。
PiezoHapt™アクチュエータ:新たに低電圧(12Vp-p)駆動品が追加されました
 
薄型で、様々なアプリケーションに対応できます。
低電圧駆動で明瞭な応答を得ることが可能です。
瞬時に応答し、多彩な振動パターン(振動周波数)に対応できます。
 
よくあるご質問:"センサおよびセンサシステム"が追加されました
 
よくあるご質問コーナーに、センサおよびセンサシステムの回答が追加されました。製品についてのご質問から、材料や品質についてなど、様々なご質問に回答します。
 
通信・放送Week 2018内 第18回光通信技術展(FOE 2018)出展のご報告
 
TDKは4月4日(水)から6日(金)までの3日間、東京ビッグサイトで開催される通信・放送Week 2018内 第18回光通信技術展(FOE 2018)に出展し、新開発の超小型光パワーモニタ アレイ型Tap-PDモジュールの24chのプロトタイプ2種類や、1.5μm厚・高品質「LN結晶薄膜導波路」をご紹介いたしました。
皆様より多数のご来場をいただきましたことに、改めて感謝申し上げます。

展示会パネルPDFは下記のページよりご覧いただけます。
》通信・放送Week 2018内 第18回光通信技術展(FOE 2018)出展のご報告
 
DOJO文化祭2017レポートが公開されました
 
TDK社員の誰もがいつでも気軽に立ち寄って創作活動ができるメイカースペース、DOJOでは、去る2017年12月に文化祭を開催しました。TDKのベンチャースピリッツを大切に、ギターやプログラム、漫画まで、各自がおもしろいと思うモノづくりをすすめ、学んだことを16点の作品としてまとめ展示しました。