FAQ
Q.
導電性接着剤のTDKガイド (2): なぜ導電性接着剤を使用する必要があるのですか。
  • コンデンサ(キャパシタ)
  • >
  • 積層セラミックチップコンデンサ


A. 導電性接着剤は、主に機械的応力や熱応力によるクラックのリスクが非常に高い場合、またプリント基板上の熱に弱い部品がはんだ付け時に損傷する懸念がある場合に使用します。
鉛フリー化の流れにより鉛入りはんだはめったに使われなくなりましたが、鉛フリーはんだの融点は鉛入りはんだより高温で、はんだ接合部に近い温度に敏感な電子部品がはんだ付けプロセス中に損傷する危険があります。
鉛フリーはんだのもう1つの問題は、鉛入りはんだよりも弾性が低いことです。これは、鉛フリーはんだの接合部は鉛ベースのはんだよりもろく、特に温度サイクル時にクラックが生じやすい傾向にあります。
導電性接着剤は、鉛フリー化と信頼性を両立できる、はんだの代替製品として注目されています。導電性接着剤の硬化温度は低く、そのため製造中に熱に弱い部品が損傷するリスクが軽減されます。また熱応力や機械的応力に対してより強くなっています。


>>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト

その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本Webサイトよりお問い合わせください。