Q.
FIT値とMTTF/MTBF (6): MLCC(積層セラミックチップコンデンサ)の推定される寿命・故障率には、どのような要素が影響しますか。
- コンデンサ(キャパシタ) >
- 積層セラミックチップコンデンサ
AVは、FITとMTBFの計算に使用する2つの加速要素の1つです。TDKではこの値を以下の式で計算します。
ATは、FITとMTBFの計算に使用する2つの加速要素の1つです。TDKではこの値を以下の式で計算します。
A. 推定される寿命・故障率は使用される温度と印加電圧の両方の影響を受けます。これらは誘電体にかかる負荷係数であり、まとめて加速係数と言います。加速係数はAV(Voltage Acceleration、電圧加速)にAT(Temperature Acceleration、温度加速)の積となり、以下の式で表します。
AVは、FITとMTBFの計算に使用する2つの加速要素の1つです。TDKではこの値を以下の式で計算します。
- V = 試験電圧
- V0 = 動作電圧
- α = 電圧加速係数
ATは、FITとMTBFの計算に使用する2つの加速要素の1つです。TDKではこの値を以下の式で計算します。
- T = 試験温度
- T0 = 動作温度
>>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト
その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本Webサイトよりお問い合わせください。