FAQ
Q.
インダクタンス係数 AL とはなんですか?
  • フェライト
  • >
  • フェライトコア



A. 次の式に示すように、磁心に巻かれたある一定の形および寸法のコイルの単位巻数で生じる自己インダクタンスを言います。
通常は10–9Hの単位(nH)で表わします。

 

ここに、

  • L : 磁心のある時のコイルの自己インダクタンス(H)
  • N : コイルの全巻回数

*フェライトに関する用語は本サイトに掲載されている「フェライトの概要」に「用語の解説と定義」としてまとめられています。
*記載されている記号データは、IEC Publication 60401-3に基づいています。
*当社の用語や設定は、JIS C 2560-1,-2を参考としています。